This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2419XEVM:BQ2419x EVM 和 EV2400的连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133142/bq2419xevm-connections-of-bq2419x-evm-and-ev2400

器件型号:BQ2419XEVM
主题中讨论的其他器件:EV2400

大家好、

我从下面的主题中了解 到、BQ2419x EVM 适用于 USB-TO_GPIO、EV2300或 EV2400。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772459/bq24195-bq24195/2857127

我们的客户希望了解如何将  EV2400连接到 BQ2419x EVM。  BQ2419x EVM 具有6个引脚、而 EV2400具有4个引脚。 我们是否应该仅连接 SDC、SCL 和 VSS/接地?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    是的、如果使用 EV2300或 EV2400而不是 USB-TO_GPIO、则只需连接 SDA、SCL、VSS/GND。 如果需要、您还可以将 VOUT2连接为 I2C 上拉电阻的电源轨。 请记住、BQ2419x_GUI 软件的软件 GUI 仅与 USB-TO_GPIO 兼容、因此如果使用 EV2400或任何其他控制器、您将无法使用 BQ2419x_GUI 控制 EVM。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero