This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:TPS54200

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, LM3405A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127985/tps54200-tps54200

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: LM3405A

尊敬的 TI:

我正在尝试为激光二极管设计驱动  器、在下图中、您可以看到 TPS54200和 LM3405A 的一些测试结果。 我需要将电流保持在600mA 以下。

遗憾的是、效率保持在%77以下、随着我减小电流、效率会进一步下降。  

 
这将是手持设备、功耗非常重要。

因此、我想知道您是否推荐任何解决方案或替代转换器以实现更高的效率。   

540mA 电流:

输入电压[V]   

IIN [mA]   

引脚[mW]   

Vo [V]   

IO [A]   

PO [mW]   

效率 [%]   

8.4.  

59.1  

496.44.  

0.54.  

0.54.  

291.6  

58.7.  

8.2.  

60.2.  

493.64  

0.54.  

0.54.  

291.6  

59.1  

8.0  

61.8.  

494.40.  

0.54.  

0.54.  

291.6  

59.0  

7.8.  

63.2.  

492.96.  

0.54.  

0.54.  

291.6  

59.2.  

7.6.  

65.0  

494.00  

0.54.  

0.54.  

291.6  

59.0  

700mA:

输入电压[V]    

IIN [mA]    

引脚[W]    

Vo [V]    

IO [A]    

PO [mW]    

效率 [%]    

激光温度  

8.4.  

285.8  

2.401.  

2.676  

0.7.  

1.873  

78.0  

30°C  

8.2.  

294.8  

2.417  

2.677  

0.7.  

1.874  

77.5.  

30°C  

8.0  

305.4  

2.443.  

2.677  

0.7.  

1.874  

76.7.  

30°C  

7.8.  

31.9.  

2.433.  

2.677  

0.7.  

1.874  

77.0  

30°C  

7.6.  

321.8  

2.446  

2.678.  

0.7.  

1.875  

76.6.  

30°C  

7.4.  

334.7  

2.477  

2.679  

0.7.  

1.875  

75.7  

30°C  

Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ghasemi

    您提到这将用于手持设备、它是否是扫描仪应用?

    因此、您是否使用 EVM 进行测试? 如果没有、请提供原理图、以便我检查我们是否可以采取一些措施来改进。 此外、连接了多少个 LED?

    对于540mA 的结果、为什么输出电压如此小、只有0.54V?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    这将是用于光照治疗的激光器件、用于驱动红色和红外激光二极管。
    所有测试均在 EVM 上完成。
    仅连接了一个激光二极管。
    0.54v 是因为我们使用一个1欧姆电阻作为负载、而不是二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ghasemi

    根据 TPS54200EVM 用户指南中的结果、Vin=12V、VLED=1.8V 一个 IR LED、ILED=0.75A 条件下的效率约为85%。 在您的运行条件下、我认为效率应该稍高一些。

     

    请再次确认您的测试方法和测试点

    2.此外、您是否还想提供 PWM 引脚、SW、VLED、ILED 的一些波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ghasemi

    如果这已经解决、我想关闭这个线程。 谢谢