This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3643

Guru**** 2811025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127773/lm3643-lm3643

器件型号:LM3643

大家好、

1.如果 TX 一直处于高电平、这是否意味着我们不能进入闪存模式?

2.  如果 TORCH/TEMP 和 STROBE 均为高电平,会发生什么情况?如果 I2C 使能寄存器为 TORCHE 模式,IC 将根据什么情况做出反应 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    1.是的、当 TX 为高电平时、它将被强制进入手电筒模式。

    2.您是说在以下寄存器中、位5为0、位4为1、位3为10吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    1.他们能否将 HWEN STROBE 和 TORCH/TEMP 引脚连接在一起并将其拉高?  由于它们不能在这种 PCB 的封装下放置过孔、因此它们需要为 HWEN 提供一条封装外的走线。  

    2.我是指 TORCH/TEMP 和 STROBE "PIN"均为高 电平(如果 Bit5=1、bit4=1、bit3=10)、

    它会监听硬件引脚还是 I2C 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过邮件解决。