This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:关于 DRV8316T 和 UCC27710的引脚 FMA

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, DRV8316, DRV8316-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130683/drv8316-about-pin-fma-of-drv8316t-and-ucc27710

器件型号:DRV8316
主题中讨论的其他器件:UCC27710

您好、支持团队、

现在、我们 在电路中使用了一些 DRV8316T 和 UCC27710、并希望确认故障风险。

那么、您能否共享有关 DRV8316T 和 UCC27710的引脚故障模式分析(引脚 FMA)?
因为如果预计会出现这种风险、则有必要考虑添加保护电路。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、  

    对于 UCC27710器件、将允许电源管理组中的某个人进行响应  

    我将在本周结束前跟进有关 DRV8316器件的最新回复。  

    • PinFMA 可能是 DRV8316-Q1 PPAP 中的支持文档、但我必须检查  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    感谢你的答复。
    我正在等待您提供信息。
    并等待 UCC27710的相关信息。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、  

    我们仍在研究这一点、但当我有更多信息时会作出响应。 旨在在下周中获得答案  

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    好的。
    如果可能、如果您还可以跟进 UCC27710的负责人、我将不胜感激。
    还是为 UCC27710启动另一个线程更好?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、  

    最好将 UCC27710拆分为单独的线程、因为该器件受完全不同的组支持  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    感谢您的建议。
    关于 UCC27710、我将在另一个线程中发布它。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 听起来不错、我仍在研究 pinFMA 问题。  

    如上所述、将在本周中向您提供更新的回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、  

    我查看了我们的记录、DRV8316器件没有 pinFMA、因此我们无法与客户分享。  

    DRV8316-Q1器件是一款汽车器件,因此,如果您通过官方系统申请 PPAP 并与现场代表合作,PPAP 文档中可能会有一些内容*。 但是,我不认为*该文档中存在 pinFMA,因为它不是可交付的标准汽车产品。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/automotive-ppap.html

    https://www.ti.com/ppap

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    我知道 DRV8316没有引脚 FMA 材料。
    我们没有任何其他选择、因此我们将自行进行测试和确认。

    感谢您的支持。

    此致、
    M. Tachibana