This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18535KTT:关于 CSD18535KTT 的 ESD (HBM、MM、CDM)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132864/csd18535ktt-about-esd-hbm-mm-cdm-for-csd18535ktt

器件型号:CSD18535KTT

您好!

请调查上述产品的 ESD (HBM、MM、CDM)。
(数据表中未提及)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    感谢您的查询。 CSD18535KTT 通过3000V HBM 和2000V CDM。 TI 不进行 MM 测试。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wallace-San

    请您回复。

    来自 TED 的 Akira Kagiwada。