Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25792
我有一个 TPS25750、BQ25792和 Microchip USB5744 (USB 集线器)、如所附图片所示

我的目标是将 USB PD 充电器连接到 USB C 端口、并使其始终枚举为20V (假设连接的器件将支持20V)、但是、我会根据具体情况获得不同的行为。
- 当系统关闭(PP5V = VBUS = VBUS_IN = PPHV = 0V)时、充电器在插入时以20V 的电压升高
- 当系统打开(pp5V = 5V、VBUS = VBUS_IN = PPHV = 0V)时、充电器在插入时以5V 电压升高
我认为、通过将 ADCIN[1:2]配置设置为3、3 (协商高电压)、"器 件始终在初始隐式协议期间启用灌电流路径...并协商提供高达20V 的最高功率协议。" 但是、情况似乎并非如此。
我猜、由于 USB 线路以菊花链形式连接到 USB5744集线器、因此在方案2中、集线器(由于它已通电)协商到5V。 但在方案1中、由于集线器未通电、TPS25750正在进行20V 的协商(按预期)。
但可能我缺少了一些东西。 有什么想法吗?