This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:交流/直流电源输出的纹波更高?

Guru**** 2662785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132244/lm431-higher-ripple-on-ac-dc-power-supply-output

器件型号:LM431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

团队、

客户在 AC/DC (PFC 反激:1PH 230V AC 至24V DC 5A、PFC 电压:390V)上使用 LM431 (LM431BIM3/NOPB)。
LM431用于次级侧的反馈感测。
对于最后一个 LM431批次、直流电源电压输出上的纹波(大约600mVp-p)超出可接受的范围。
如果在同一 PCB 上使用旧批次或 TL431中的 LM431替换该批次的 LM431、则纹波会返回到可接受的值。

我可以提供离线:
 电路原理图
 -犯罪批次的 T&R 标签
 -"Good (良好)"和"not Good (不好)" LM431的标记图片。

您可以提供任何反馈吗?
您能否就原理图提供一些反馈?

提前感谢、

天线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ant:

    所有器件都是从 TI 或其授权分销商处购买的吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    我的理解是、批次来自官方经销商、我将直接让客户对此进行评论。
    我们提供了 T&R 贴纸图片、因此我认为应该可以检查。

    PowerDesignService 团队建议执行以下操作:
    输出在~ 2.7kHz 时具有纹波、这意味着转换器看起来不稳定。

    可能在 LM431的第一批产品中、转换器不会振荡、因为其相位和增益裕度在边沿上。
    在新的 LM431批次上、增益可能略有变化、增益越高、将触发振荡。

    为了更好地了解系统裕度、需要运行以下稳定性测试:
    使用有效的 LM431进行波特图测量、
    如果客户没有任何网络分析器,他们可以在输出端执行负载瞬态,并检查输出电压变化与负载阶跃之间的关系。
    在工作系统中、您应该能够了解您有多少裕度、以及是否需要进行更多调整以防止系统振荡。

    此外、"TI 电源设计研讨会"的以下演示文稿可提供有关"使用光耦和 TL431时的稳定性问题和反馈"的一些提示:
      视频+ PDF:  https://training.ti.com/common-mistakes-flyback-power-supplies-and-how-fix-them 
      PDF:        《反激式电源的常见错误及其修复方法- SLUP398》(2020)  
                 可从 https://www.ti.com/design-resources/seminars/power-supply-design-seminar-psds/psds-resources.html?获取 

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ant:

    您能否分享客户的原理图供团队查看 LM431实施方案?

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、
    如前所述、团队首先要求在工作板上进行稳定性分析。
    这是为了了解原始设计中是否有足够的设计裕度。

    在研发过程中、当硬件获得合格认证时、是否已经进行过这样的分析?

    谢谢、

    天线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ant:

    让我们离线讨论这一点。

    谢谢、

    Walter