This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:Tabasco Creek

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65988DJ, TPS65988, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131744/tps65983b-tabasco-creek

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65988DJTPS65988TPS65988DK

您好!

我的客户计划在  其新项目中使用 Intel TBT3 Tabasco Creek 参考设计、但 据我所知 、TPS65983B FW 没有更新计划。

TPS65988DJ 或 DK 电源优于 TPS65983B。

因此、我的客户询问是否可以使用 TPS65988替换  Tabasco Creek 中的 TPS65983B?

另一方面、如果无法使用 TPS65988替换  Tabasco Creek 中的 TPS65983B、

Tapex Creek 使用 TPS65988、但不用于总线电源。

如果我们希望 让 TPS65988在总线电源应用中工作、它是否可以修改 FW 以实现?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    感谢您与 E2E 联系!

    我们的达拉斯办事处将于假日关闭。 一位专家很快会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们不建议更改参考设计。

    让我联系我的团队、询问他们有关参考设计的信息。

    我明天会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      熟悉英特尔设计的同事已经离开了。  

    我将尝试在星期五之前向您作出回复。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    明白了、谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    一些 TPS65988DK 和 TPS65988DJ 具有 Intel 参考设计!

    TPS65988DJ - Thunderbolt 3.

    TPS65988DK - Thunderbolt 4和 USB4.0

    如上所述、我们不建议 对这些参考设计进行任何更改。

    关于 FW、我们不允许客户在 GUI 中进行超出该范围的修改。

    我希望这两项工作适合您的应用!

    谢谢、

    Kevin