This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM5143DESIGN-CALC 问题

Guru**** 2524860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132507/lm25143-q1-lm5143design-calc-question

器件型号:LM25143-Q1

您好!

客户希望使用 LM25143-Q1。

规格1:双路输出  

输入电压:21~27V

1通道输出电压:12.5V

1通道输出电流:最大30A (典型值25~27A)

双通道输出电压:12.5V

2通道输出电流:最大30A (典型值25~27A)

规格2:单路输出

1通道输出电压:12.5V

1通道输出电流:最大30A (典型值25~27A)

问题1.  可以在2种规格下使用它吗?

问题2.  或者、请推荐符合单输出规格的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、LM25143-Q1在这里工作。 请使用快速入门计算器优化您的设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tim、

    感谢您的支持。

    客户已创建单个输出2相位计算器。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2_2D00_Samyungenc.xlsm

    请查看并向我提供有关改进的建议。

    请解释波特图上的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    感谢您发送快速启动文件。 以下是一些注意事项:

    1. 4MΩ Ω 提供33.8A 电流、这对于电流限制来说有点严格。 3mΩ Ω 可提供46A 或~50%的裕度。
    2. 电感器可以是3.3uH。 5.6uH 可提供18%的低纹波电流(30-40%是标准值)。
    3. 检查 Cout 是否为有效值(例如、使用陶瓷电压降额)。
    4. 环路参数看起来不错。 交叉目标为 Fsw 的10-15%、相位裕度> 45度。
    5. 40V FET 对于此应用应该是可以接受的。

    此致、

    Tim