请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143-Q1 您好!
客户希望使用 LM25143-Q1。
规格1:双路输出
输入电压:21~27V
1通道输出电压:12.5V
1通道输出电流:最大30A (典型值25~27A)
双通道输出电压:12.5V
2通道输出电流:最大30A (典型值25~27A)
规格2:单路输出
1通道输出电压:12.5V
1通道输出电流:最大30A (典型值25~27A)
问题1. 可以在2种规格下使用它吗?
问题2. 或者、请推荐符合单输出规格的产品。