This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:未使用电源正常

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133089/bq25713-not-using-power-good

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25173

大家好、团队、

如果我不需要使用电源正常或状态、是否应该将这些引脚保持断开或接地或其他情况?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    BQ25713具有一个 CHRG_OK 引脚。 该引脚为开漏引脚、通常需要一个上拉电阻器才能使用。 如果您不使用它、则可以将其保持断开或接地。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    我犯了一个很愚蠢的错误、调换了 e2e 器件型号中的7和1。。。 您能否回答有关 BQ25173的问题:)  

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    没问题。 在 BQ25173上、PG 和 STAT 引脚也是漏极开路输出、如果未使用、则可以保持开路或接地(以您喜欢的为准)。

    如果应用是超级电容器、建议使用 PG 引脚作为 FB 分压器的接地连接、但这是一种特殊情况。 您可以在数据表的第16页找到它。

    谢谢、

    Khalid