大家好、
我们的客户正在 其应用中使用 TPS611781RNWR、并注意到空载电流约为215mA。 我了解启用 IC 时的空载电流小于1mA。 空载时高电流的原因可能是什么?

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
请注意、客户正在使用 TPS611781、这是一种强制 PWM 模式器件。 在空载电流条件下、该器件保持开关状态并消耗一定的电流、因为存在 MOSFET 开关损耗、导通损耗、电感器交流和直流损耗。
但是、如果客户在空载时看到215mA、它会有一点大。 您能否让客户提供一些其他测试结果、例如 Iout=0.5A、1A 条件效率? 客户是否看到任何不稳定行为?
您好、Zack、
感谢您的回答。 我们刚刚收到了客户的反馈、

您好 Danilo、
您是说升压转换器输入电流现在为96mA 吗? 它与我们的基准测试结果相同。
[引用 userid="432284" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1065603/tps61178-high-curry-at-no-load/3978622#3978622"]还观察到升压转换器的空载电流为96mA。您好、Zack、
我们刚刚收到了客户的此更新。
您好、Zack、
这是我们客户的 PCB 布局和原理图。
e2e.ti.com/.../Power-Board-Gerber-File-28022022.zipe2e.ti.com/.../12Volt-Circuit.pdf
此致、
Danilo
您好、Zack、
根据我们的客户、
您好 Danilo、
感谢您的更新。 新的光绘文件显示 AGND 引脚不悬空、我认为布局不应导致器件损坏。
[引用 userid="432284" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum /1065603/tps61178-high-curry-at-no-load/3994257#3994257"]上述故障是否可以在其他 PCB 上轻松重现? 您是否看到满负载、空载、负载瞬态稳态的任何异常波形?
看起来 IC 停止开关或发生了一些故障。 您是否检查了 VCC 引脚电压? 此引脚电压是否不正确?
您好、Zack、
这是我们客户的反馈、

此致、
Danilo
您好 Danilo、
在关断模式下(EN=0)、TPS611781 Vin 将通过电感器 TPS611781内部高侧 MOSFET 体二极管为输出电容器充电。 因此、客户看到3.45V 输出电压。
TPS611781具有 DISDRV 引脚、用于在关断模式下断开输入和输出。 客户可以在 TPS611781输出侧连接 P 沟道 MOSFET、并将 DISDRV 引脚连接到 P 沟道 MOSFEET 栅极。 在关断模式下、P 沟道 MOSFET VGS=0V。
2.为了降低电流、一种方法是降低开关频率以降低开关损耗、电感磁芯损耗。 另一种方法是使用 TPS61178替代、TPS61178在空载和轻载条件下以 PFM 模式工作。 空载条件下的升压电路功率损耗进一步降低。