This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:降噪- LM5085车型年款

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061916/lm5085-noise-reduction---lm5085my

器件型号:LM5085

您好!

我第一次使用开关稳压器、因此请全面了解。

因此、我们希望将 LM5085MY 用作电压限制器。 我们设置的输出电压值为14.1V。 因此、如果电压下降到低于该值、则输出将相应下降。

当输入电压增加到14.1V 以上时、开关打开并开始使用外部功率 MOSFET 的栅极来稳定输出。

问题是、每次 LM5085关断 MOSFET 时、输出电压会产生很大的干扰。 毛刺脉冲大约为+/-3V。

我们尝试了更多的电容器和压敏电阻、但没有什么真正的帮助。

我可以做什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    请为此应用发送原理图和完整的快速入门计算器文件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道:

    https://zonetechno-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mlessard_zonetechnologie_com/EaZstLoWJ5NMkWKDLQsNfb8BBifFhFjd6x6cvf2kcVjBqw?e=P6yvmV

    对于快速入门计算器文件、我没有... 我可以弄清楚一些东西、但它是否100%必要? 我们为我们的 SCH 取了完全相同的值。

    请告诉我。

    注意:您可以忽略 MCU 器件。 如果压降太低、我们只想使用它来关闭 LM5085。 除此之外、它不执行任何操作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这是我无法访问的内部 SharePoint 网站。 请以 PDF 形式发送原理图。 此外、这里是快速入门的链接- https://www.ti.com/tool/LM25085-5085QUICK-CALC。 只需几分钟即可完成填充、让我们了解组件选择、尤其是纹波注入。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LVD_2D00_SCH.pdf

    抱歉、我忘记了内部访问权限。 这是 PDF。 我将尽快完成快速启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4722.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls

    下面是您的快速入门...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Martin。 我现在将进行检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我将为这条线程的发展提供支持。

    我看一下快速入门计算器工具、您能否为我提供一些 VIN、VOUT 和 SW 波形的图像、以便更好地了解故障模式发生前后的开关行为?

    您能否告诉我您正在使用或正在使用与 EVM 类似的 MOSFET 组件?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没时间了。 我将尽快向您发送这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有更多信息、请随时向我更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这种新冠疫情、现在是疯狂的时刻... 很抱歉我迟到了。 因此、附加的您将具有 VIN 和 VOUT。 是否有其他波形的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已连接到车辆的蓄电池(车辆已打开)。 当模块未切换(电压低于设定的电压)时、根本没有噪声。 一旦模块打开开关(电压输入高于设定的值)、就会出现噪声。

    请注意、充电电流为1A。 我尝试了7A 电流、它很有以前的情况、但具有更高的纹波。

    输入和电池之间的电缆 AWG #12大约为15英尺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一张图片。 如果您需要更多信息、只需问我。 从现在开始、我将更快地回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我建议从稳定的电源和电子负载开始、以确保不是系统中引入噪声并导致您描述的不良行为的设置。

    此外、如前所述、我建议在评估板(EVM)上进行测试、以排除影响您目前测试观察结果的潜在布局问题。

    如果这些都不可能、那么我首先在开关电路的输入端添加一个具有中等 ESR 的大容量电解电容器、以帮助抑制来自输入电池电源的输入振铃和进入电路的长引线。 尝试获得至少100uF 的 ESR 约为40-80m Ω、以帮助实现这一点。 我怀疑从电池到开关输入的15英尺电缆会导致一些不必要的纹波和噪声行为。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记录良好。 让我进行一些测试、我会告诉您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、请继续发帖。

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低 ESR 确实有助于... 注意到我在 PCB 上的 GND 线位置影响最大。 负载和电池的 GND 是并排的、因此我们的所有过滤都不有用。

    请注意、我还添加了不同的较小值(100pF、0.1uF)的电容器、而不仅仅是电路输入和输出端的一个大电容器。

    非常感谢您的帮助。

    如果稍后出现其他问题、我可以直接联系您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得不错、我很高兴它能为您提供帮助。  

    现在、我将关闭该线程。

    如果您对该电路有任何疑问、请随时继续回复此主题。

    感谢您使用 E2E 论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰您、但我没有得到一个小概念、我相信这对您来说很容易。

    当电压输入远高于目标输出或非常接近目标输出时、我的外部功率 MOSFET 是否应该消耗这么多的能量?

    不过、由于 MOSFET 的栅极上有一个 PWM 信号、因此与完全导通相比、它耗散的热量更少。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高侧 MOSFET 由 PGATE 引脚控制、可根据应用条件打开/关闭。 SW 节点将是 VIN 和 GND 之间的方波。  MOSFET 将具有导通、开关、栅极驱动和输出电荷损耗。  

    然后、输出 L 和 C 将把方波平均输出到稳定和固定的输出电压中。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于 MOSFET 是导通和关断的(PWM)、因此当输入电压高于设定电压时、它应该耗散更少的热量、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题是占空比(D = VOUT / VIN)如何影响损耗、那么在固定输出电压下、输入电压越高、开关损耗就越大、损耗就越大。

    作为参考点、请参阅下面的效率曲线:

    请注意、随着输入电压越来越接近设定的输出电压、效率将会更高。 较高 VIN (和较低占空比)下的开关损耗将影响转换器的效率。 这种效率损失将作为热量通过器件散发。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们制作了一个新电路板、但我仍然对 Pgate 输出有奇怪的问题... 从技术上讲、当我仅查看输出时、它就可以工作、但我认为来自电路板的大部分热量是由这种情况引起的。 我将向您发送一些图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我长时间处于关断状态、然后尝试管理占空比(看起来像噪声的小峰值)。 现在 VOUT = 12.5V/VIN = 17V/Iout = 1A。

    请注意、小峰值实际上是在开关频率下。

    注2:它的设计与以前几乎相同... 小值变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需再次检查、您就已验证电感器的额定电流至少为9.5A。

    此外、当您说"技术上、我只查看输出时、它在工作"时、您的意思是什么。 输出电压是否稳定在预期的12.5V 输出电压?

    请探测 SW 节点、以便我了解该电路在空载和满预期负载时的开关行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器电流为13.9A

    是的、我有12.5V 的电压、比我想的纹波要多一些、但看起来还可以、但它在5A 时变得非常热(60度、环境温度为20摄氏度)。 此外、正如我说过的、我不会获得 Pgate 信号... 由于我们的客户谈论的是20000个部件、我不希望在开始生产后出现不正常的情况。 我需要100%确定所有这些

    我将向您发送一些有关 SW 信号的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为14.5V (2us 和100us 的刻度)... 2us 处的图片接近100us 处的噪声。 我不明白为什么我有400us 的折扣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    再提醒一下、您的典型应用是什么(VIN、VOUT、IOUT)? 从电子表格中、您似乎希望操作14.1V 输入(标称值) 至13.8V 输出。 在这里仍然是这样吗?  

    我需要与内部团队进行交谈、以便更深入地了解这种行为。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、查看您填写的电子表格、您或许可以通过更改电感器值来执行该操作。 查看步骤4 (电感器选择)、最小建议值约为12.5uH 。 您应该使用下一个较大的标准值、即15uH 电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT = 12V (实际情况下、我将获得12.5V 电压)

    VIN = 14V 至20V

    Iout = 10A 最大值(当我截屏时、我的电流为1A)

    自我们首次启动以来、我更改了输出电压。

    对于电感器、它是由 WEBENCH 确定的值。 我将尝试更高的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我知道为什么我有400 us 的折扣... 当我查看 FB 引脚时、我似乎具有更低的频率开关频率。

    注:频率除法为200us!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在输出端放置了一个巨大的电容器... 我的错误。 他影响了我的 FB 引脚。 感谢你的帮助。