This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676S-ADJEVM:WEBENCH 相位裕度计算错误(请尽快帮助)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061525/lm2676s-adjevm-webench-wrong-phase-margin-calculation-please-help-asap

器件型号:LM2676S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2675

您好!

我想在 Webench 上针对 LM2676-ADJ 器件的相位裕度进行计算时会有一些有趣的事情。

以下是一个示例:

VIN = 24V、Vout = 5V、Iout = 300mA (最大值)、R1 = 1kΩ Ω、R2 = 3.17kΩ Ω(2.7k + 470)。

电感器 L = 330uH (RL = 810mΩ μ H、Isat = 0.6A)、输出电容器为钽100uF / 100mΩ/ 6.3V。 输入电容器是一个常见的 MLCC 50V/10uF、与另一个50V/100nF 的 MLCC 并联。

在°的定制部分、我得到以下值(PM = 41 μ s、fc = 5kHz):

当我转至"Simulate"选项卡并请求波特图时、我得到以下波特图(相位变化似乎为14°、fc = 3.5kHz)。

我尝试使用数据表和 SPICE 模型上提供的值在 LTSPICE 上模拟设计:

我得到了以下结果:相位裕度= 15°且 fc = 3.5kHz。  

我认为"自定义"部分的某些公式不正确、我担心我的设计可能不稳定。

按照随附的 LTSPICE 文件进行操作(请将小信号文件的扩展名更改为 small-signal.asc、因为无法在此处上传 asc 文件)。

谢谢!

e2e.ti.com/.../LM2675_2D00_ADJ_5F00_TRANS.LIB

e2e.ti.com/.../small_2D00_signal-_2800_change-extension-to-asc_2900_.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    我们能够重复这个问题。 目前正在分析器件 LM2676-ADJ 的 Webench 环路模型 、以验证其是否有效。
    应保持更新。

    谢谢、此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    请使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计链接。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我找不到我仿真的确切设计、因此我尝试重新创建它、但这些值稍有不同。 尽管如此、自定义和仿真选项卡之间相位裕度的差值仍然为:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8F051271CEE4FDB0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    感谢您提供上述信息、我们将对此进行研究、 一旦我们对此进行了任何更新、我们就会回来

    谢谢

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    WEBENCH 设计不稳定。 我们 将更正 WEBENCH 环路模型。 我们已经开始着手进行这方面的工作。 这可能需要一些时间。 修复完成后、我们将通知您。 同时、我们已将此查询转发给我们的专家、以帮助进行上述设计、从而提高环路稳定性。  

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    我们 使用 演示板上的真实生活波特图分析在 SIMPLIS 中重新创建了 LM2676-ADJ。 以下是仿真电路条件并仅更改电感值后的一些结果:

    L = 33uH

    L = 110uH

    L = 330uH

    您可以看到、随着我增大电感值、相位裕度会减小。 如果您需要更大的裕度、我建议使用大约~110uH 或更低的电感值。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的友好回复!