主题中讨论的其他器件:LM2675
您好!
我想在 Webench 上针对 LM2676-ADJ 器件的相位裕度进行计算时会有一些有趣的事情。
以下是一个示例:
VIN = 24V、Vout = 5V、Iout = 300mA (最大值)、R1 = 1kΩ Ω、R2 = 3.17kΩ Ω(2.7k + 470)。
电感器 L = 330uH (RL = 810mΩ μ H、Isat = 0.6A)、输出电容器为钽100uF / 100mΩ/ 6.3V。 输入电容器是一个常见的 MLCC 50V/10uF、与另一个50V/100nF 的 MLCC 并联。
在°的定制部分、我得到以下值(PM = 41 μ s、fc = 5kHz):


当我转至"Simulate"选项卡并请求波特图时、我得到以下波特图(相位变化似乎为14°、fc = 3.5kHz)。

我尝试使用数据表和 SPICE 模型上提供的值在 LTSPICE 上模拟设计:

我得到了以下结果:相位裕度= 15°且 fc = 3.5kHz。


我认为"自定义"部分的某些公式不正确、我担心我的设计可能不稳定。
按照随附的 LTSPICE 文件进行操作(请将小信号文件的扩展名更改为 small-signal.asc、因为无法在此处上传 asc 文件)。
谢谢!
e2e.ti.com/.../LM2675_2D00_ADJ_5F00_TRANS.LIB
e2e.ti.com/.../small_2D00_signal-_2800_change-extension-to-asc_2900_.lib