This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:停止升压

Guru**** 2508785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063401/tps61194-stops-boosting

器件型号:TPS61194

您好!

我们遇到了一个问题、即 TPS61194在一段时间(例如1小时)后停止升压。

输出电压等于输入电压、即12V。 下面是我们的原理图:

我曾在论坛上读到过一篇文章、说 FB 电压应保持在1.44V 以下、但我在数据表中找不到任何此类要求。

我们确实将分压器中的顶部电阻器从820k 增加到1Mohms、这增加了工作间隔。 它似乎具有效果。

另一方面、我们在组件选择中遵循了数据表。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gilge

      这里的输出电压是多少? 通常、FB 电压在稳定状态下调节至1.2V。 是否可以通过使用10k 电阻器连接到 VDDIO 来配置 FAULT 引脚、并监控该信号以查看是否触发了任何故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    以下是 LCD 数据表中所需的背光电压:

    我可以上拉 FAULT 引脚并测量增压器何时停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gilge

      明白了。 等待您的反馈。 如果可用、还请监控 SW、FB、OUT 引脚以及 FAULT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    以下是信号:

    FB =黄色

    FAULT =粉红色

    SW =蓝色

    OUT =绿色

    对于具有2个不同时基的 OK 情况、分别为1ms 和10us。

    现在、我正在等待升压停止并制作屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

      PWM 频率及其占空比是多少? 对于 OK 情况、您是否还可以 将输入 PWM、电感器电流和 SW 一起放在一个波形中、因为 SW 结果看起来很奇怪。 通常、当器件以 DCM 或 PWM 关断时间工作时、会发生 SW 振荡。 我想看到 PWM 和电感器电流。 顺便说一下、是否还有 NOK 情况下故障引脚的信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    如何测量电感器电流?

    PWM 和 SW 引脚没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

      通常、我们可以取消对电感器的一个引脚的装配、并通过测试线将该引脚与焊盘相连。  

      此外、问题是否总是在一段时间操作后发生? 您是否尝试过新器件?

      如果您可以提供 NOK 情况的波形、也会非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我能否根据电感器添加1欧姆电阻器、以便通过1欧姆电阻器上的电压测量电流?

    遗憾的是、连接了所有测量线后、我无法重现 NOK 情况。

    是的、通常需要30分钟才能运行几个小时、才能实现升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

      我认为、只需连接引脚和焊盘之间的线路、使用电流探头进行测试将更加方便。 我想小尺寸电流探头可以适合测试空间。

      但如果您想在线路中添加1欧姆、我只需大致计算 电阻器上的功率耗散、即0.51W (i=0.24A*32V/0.9/12)。 因此需要2010或2512电阻器封装。 此外、大约0.7V 的压降将稍微影响升压操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

      是否有此更新? 如果没有其他问题、我想关闭这个线程。 谢谢