This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:冷态介入安全计时器错误。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064739/bq25600d-cool-status-carge-safety-timer-error

器件型号:BQ25600D
主题中讨论的其他器件: BQ25611DBQ25611

尊敬的负责人。

我们评估 BQ25600D 和 LIB 样本。


当 IC 温度状态为典型值时、我们可以观察到电荷终止的情况。
但是、当 IC 温度状态为凉爽时、我们无法观察到充电终止。

我们的充电终止电流设置为120mA。
在我们的分析中,当 IC 温度状态为冷却时,我们会检测到错误,因为充电安全计时器已过期,因为 IC 无法在120mA 时停止充电。


当 IC 温度状态为冷却时、充电电流设置为0.2C。
类似地、充电终止电流是否达到0.2倍(24mA)或保持设定电流(120mA)?

2、我们需要在120mA 时停止充电。 是否存在有关上述问题的示例和解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. T1-T2的充电终止被禁用(低温)。

    2.一种可能的解决  方法是主机获取充电电流信息(例如通过监测计)并在充电电流降至120mA 以下时禁用充电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    作为您的答案、当电池温度为 T1-T2 (低温度)时、我们必须获得错误检测、因为充电安全时间。

    如果有一些不正确的理解、请告诉我。

    为什么采用此规范? 约束?

    我们希望仅通过此 IC 即可控制低温电流设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    很抱歉打断您。

    我们还有一个有关充电 IC 的问题。

    剂量 BQ25611D 具有相同的低温规格、充电终止是否禁用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25611D、针对低温启用充电终止。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning

    感谢您的回复。
    这对我来说是非常有用的信息。

    很抱歉打断您。
    我们还有其他问题。

    当 IC 检测冷却温度时、端接电流保持设置? 还是更改?

    例如、我们为室温设置了120mA 的终止电流。
    低温时、端接电流设置为120mA? 或24mA?(afected 0.2C)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 JEITA 事件期间、ITERM 设置也应与 ICHG 相同、但实际的 Iterm 可能不会低于充电器支持的最小终止电流。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    >在 JEITA 事件期间,ITERM 设置也应与 ICHG 相同,

    您说、IC 能够为每个温度设置 Iterm 吗?
    或者、IC 根据温度情况自动更改 Iterm 电流设置?

    >但实际的 Iterm 可能不会低于充电器支持的最小终止电流。

    您是否说过、COOL 状态终止电流设置为支持的最小终止电流"60mA"?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    会回来的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    还可以! 我们等待您的消息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    换言之、当在 低温下降低 ICHG 设置时、还 应以相同的方式降低 ITERM 设置。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning

    我们使用 EVM 确认低温 Iterm 操作。

    当 TS 设置达到正常温度时、我们确认终止操作为180mA。
    但当 TS 设置达到低温温度时、我们无法确认温度。
    我们使用相同的值设置斜升设置。

    您的解释可能错误。
    因此、请再次检查并告知我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪个器件? BQ25600D 或 BQ25611D?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    我们确认 BQ25611D。

    您说过:
        我们可以使用 BQ25611D 启用低温度条件下的 Iterm。
        我们无法使用 BQ25600D 在低温度下启用 Iterm。

    我们需要在低温度下控制 Iterm。
    我们已经介绍了 BQ25611D。


    首先、我们检查室温下的 BQ25611D 运行情况。
    我们可以看到检测到 Iterm。
    接下来、我们在不更改任何设置的情况下检查低温度下的 BQ25611D 操作。
    我们看不到 Iterm 检测、BQ25611D 保持充电运行。

    我认为、RESASON 是一个关注的方面、
        您的解释错误。
        或者、要进行某种设置、需要 BQ25611。

    因此、请再次确认、并告诉我原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您认为器件无需终端即可继续充电时、是否可以提供所有 BQ25611D 寄存器读数?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    请参阅 BQ25611寄存器、如下所示。

    ===========================
    REG00 2F
    REG01 1A
    REG02 91
    REG03 22.
    REG04 40.
    REG05 9E
    REG06 E6.
    REG07 4C
    REG08 C4
    REG09 B3
    REG0A 80
    REG0B 54.
    REG0C 49.
    ===========================


    该寄存器的值适用于以下情况:
    -当外部电阻检测到正常温度时,将检测到终止电流。
    之后、外部电阻会检测到低温。
    -在低温检测状态下,我们确认未检测到终止电流。
    -充电计时器会检测到一个错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG09=B3 (REG09[5:4])=11)表示安全时间已过期、因此充电器停止充电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    我知道你的评论。

    由于在低温时不检测 Iterm、BQ25611D 无法停止充电。

    最后,我们可以看到充电计时器 erorr。

    当未检测到 ITERM 且检测到充电错误时、该寄存器为该值。

    确保除错误之外没有其他问题。

    我们的问题如下
    1) 1)在检测到低温时是否启用或禁用 ITERM。
    2) 2)如果启用了 ITERM、ITERM 的值是多少?
    它是否与室温相同? 它是否与室温不同? 如果不是、值是多少?
    3) 3)如果启用了 ITERM、我们为什么不能使用 EVT 进行检查?
    我们可以在室温下确认 ITERM、但不能在低温下确认。

    请明确回答这三个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行仔细检查、并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    好的。

    我们等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试使用 REG0C=89而不是49?  充电器的行为是否不同?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    好的。 我们稍后将确认。 请稍等。

    但由于电池的特殊情况、我们需要在低温时设置20%的 Ichg。

    请告诉我、当温度检测较低且冷电流设置为 Ichg 的20%时、BQ25611D 可以检测 Iterm、也可以不检测 Iterm。

    如果 BQ25611D 无法检测到 COOL 中的终端电流、我们需要研究其他器件。

    之前我们的消息、请仔细阅读下面的每一项。

    ===================================================================================================================================   

    我们的问题如下
    1) 1)在检测到低温时是否启用或禁用 ITERM。
    2) 2)如果启用了 ITERM、ITERM 的值是多少?
    它是否与室温相同? 它是否与室温不同? 如果不是、值是多少?
    3) 3)如果启用了 ITERM、我们为什么不能使用 EVT 进行检查?
    我们可以在室温下确认 ITERM、但不能在低温下确认。

    请明确回答这三个问题。

    ===================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning

    在我检查一次之前、我想再次向您询问 BQ25611D 的终止电流规格。

    我们需要了解以下规格。

    [1]当 BQ25611D 通过 NTC 检测到低温(T1~T2)时、BQ25611D 能否检测终止电流并完成充电操作?
       
    [2]如果[1]是可行的、请告知我低温下终止电流检测的详细规格。
       低温下的终止检测电流设置是否与典型温度设置相同、或已更改为适合规格?
       此外、请告诉我在低温下启用终止电流检测的寄存器设置或硬件连接等条件。

    因此、请清楚地解释并回答上述2个问题。



    如前所述、BQ25600D 无法检测低温下的终止电流。
    但我们需要在低温下检测终端电流。
    因此、我们将考虑器件更改为 BQ25611D。
    然后、请告诉我 BQ25611D 低温终止电流检测规格。


    我们使用 EVM 在 COOL 中确认了 BQ25611D 终止电流检测。

    首先、我们检查典型温度。
    我们可以发现 BQ25611D 可检测终止电流并完成充电操作。

    第二、我们在不更改寄存器设置和与 A 连接的硬件的情况下检查冷却温度
    我们找不到 BQ25611D 检测终止电流。
    因此、BQ25611D 会不断改变运行状态、最后会由于计时器的改变而产生输出误差。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程由本地 FAE 支持。 螺纹被视为闭合。

    谢谢、

    宁。