Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050, BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO、 GPCCEDV、 BQ34Z100
您好!
对于我们最新 的4S BMS 设计、我们使用 bq4050和 bq40z50监测计。 下面的问题与这两个测量仪表有关。 (如果 需要为两个测量仪表单独布置此螺纹、请告知)。
1.您能否为 具有给定容量的4S 电池组(根据 SBS v1.1进行配置以与智能充电器配合使用)提供 bq4050和 bq40z50的最新参考*。gg 文件?
2.您能否提供对 bq4050和 bq40z50 测量仪表参数进行编程的参考? 对于 bq4050、我们打算使用固定 EDV 监测。 对于 bq40z50、我们将使用学习周期进行阻抗跟踪。
3. 使用生产测试电池对电量监测计进行编程和校准后,您能否提供设置并将*.gg 文件和数据闪存传输到所有生产电池的流程?
4.对于 bq40z50,是否所有生产电池也必须经历学习周期,或者是否可以将测试电池中的相同学习参数传输到 所有生产电池? (使用相同的学习参数 Max。 错误、Qmax 和更新状态等 ?) 请告知此流程。
谢谢!