This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:使用 MCU 为负载开关创建软锁存电路

Guru**** 2506535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A, TPS62808, BQ25155, PMP21884

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063959/bq25120a-create-a-soft-latch-circuit-for-the-load-switch-using-an-mcu

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121ATPS62808BQ25155PMP21884

您好!

我正在寻找有关如何使用 BQ25120A 负载开关和 MCU 创建软锁存电路的一些方向。 目标是负载开关为 MCU 供电、然后使用该 MCU 使负载开关保持开启状态。 这是可能的、还是我完全关闭了。 只是寻找一些有关如何实现这一点的方向。

最棒的  

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您可以在 SYS 引脚中连接到 VINLS、并使用 BQ25120A 的内部负载开关、之后、您可以通过 MCU 控制负载开关。  

    负载开关需要关闭 MCU 电源的情况是什么? 此外、如果您可以分享有关恢复的更多详细信息、那将非常好。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    本质上、这是一种可穿戴设备、MCU 可在其中控制所有传感器、BLE 等... 我将 BQ25120A 与感应充电配合使用以进行电源管理。 电池已集成到器件中。 我正在尝试找到一种实现智能开关的方法(即、通过长按按钮来控制电源的按钮、通过短按按钮来控制 MCU 的功能)。 在理想情况下、我希望使用 BQ25120A 中提供的负载开关来帮助解决该问题。

    好的、Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我明白了。 我认为、如果计时适合您进行短按和长按操作、同时长按将器件置于运输模式(实质上)关闭产品、则可以使用内部 Wake1/ Wake2计时器。  

    您还可以将/MR 引脚镜像到/PG 引脚、并将其连接到微控制器以检测按钮状态。  

    关于运输模式的实施、我在其中添加 了一篇关于此主题的博客。 您还可以在重置您的微控制器或使用它关闭产品之间进行选择。

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/pull-the-tab-how-to-implement-ship-mode-in-your-lithium-ion-battery-design

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我的另一个问题是、我的 MCU 需要3.3V 电压、默认 SYS 输出为1.8V。  我需要哪些选项来适应我的 MCU 3.3V 电压轨?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    BQ25121A 的默认电压为2.5V。 这是否适合您?

    https://www.ti.com/product/BQ25121A

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.5V 将不起作用。 需要3.3V 电压。 您是否有任何产品可支持该电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    在这种情况 下、我建议使用 BQ25155 + TPS62808、该器件可以在小解决方案尺寸下支持3.3V 电压。  

    这与 PMP21884 https://www.ti.com/tool/PMP21884类似

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    这很有道理! 我今天要做的是将 BQ25120A 的 PMID 输出与 TPS70933 (类似于 TPS62808)配合使用、以获得3.3V 电压轨。 您是否建议使用稳压器使能引脚上的 SYS 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我快速了解了 TPS70933、由于 EN 引脚的高电平为0.9V 甚至更高、因此您应该可以 将一个上拉电阻器连接到 SYS、从 BQ25120A 连接到 TPS70933器件的 EN 引脚。 我推荐使用的 TPS62808是一款直流/直流转换器。 您可以使用 BQ25120A 的 SYS 轨为其他器件供电。 如果您不需要 SYS 轨、那么我将介绍 BQ25155、因为 BQ25120A 仍需要 SYS 轨的电感器和电容器。  

    I2C 也需要上拉至 MCU 的 VCC。 在这种情况下、由于它高于 SYS 电压、 我也看不到任何问题。   

    此致、

    Gautham