This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:设计帮助和说明

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322, TLV9022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064645/lm2936-design-help-and-clarification

器件型号:LM2936
主题中讨论的其他器件:LM7322TLV9022

各位专家:

我们希望通过以下查询获得您的支持:

1) 1) LM2936QHBMA-5.0/NOPB 数据表在第14页的表1中指示输出电容 ESR 为0.3欧姆至8欧姆。
问:输出电容器 ESR 范围是否适用于所有频率?

2) 2)陶瓷电容器或固态钽电容器的 ESR 通常指定为10kHz 至10GHz 范围内的值。
问:LM2936QHBMA-5.0/NOPB ESR 要求是在该频率范围内用于对稳压器的电源输入进行去耦、还是在较窄的值范围内。?
问:如果频率范围较窄、那么该值范围是多少?

谢谢!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

              请   ≤8Ω 所选电容在 LDO 带宽内具有足够的 ESR (0.3Ω≤RESR)、该带宽通常扩展至1MHz。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    抱歉、此帖子的回复和回复较晚。

    我能不能让您看看我使用 LM2953 5V LDO 时的另一个问题。 如您所述、输出电容器的最小电容应为10uF、ESR 应介于0.3欧姆和8欧姆之间。 该5V 输出将用于为运算放大器(LM7322)和比较器(TLV9022)等其他 TI 器件供电。 由于这些 IC 封装需要在电源引脚上去耦、通常是 X7R 电介质的0.1uF 或0.01uF 陶瓷电容器。 0.1uF 和0.01uF 电容器的 ESR 具有非常低的 ESR、通常为几十毫欧。 这是否会导致问题、因为较小去耦电容器的 ESR 将与较高值的 ESR 电解10uF 电容器并联? 电容会增加、因此 ESR 应仍在0.3欧姆至8欧姆范围内。 希望您对此提供反馈。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

              如果并联的电容器(例如 N)具有相同的电容(C)和 ESR (RESR)值、则只  能轻松计算等效电容(CEQ)和 ESREQ (ESREQ)(CEQ = N*C 且 ERSEQ = RESR/N)。 如果并联非相同电容器、则计算等效电容和 ESR 也不会很重要。 假设两个此类电容器(ESR1、C1和 ESR2、C2作为值)并联、则必须计算等效阻抗(zEQ = 1/((1/Z1)+(1/Z2)))、其中 ZX = ESRX - jXCX、其中 XCX = 1/(2*π f*CX)。 此处的"f"可表示 LDO 的带宽(在本例中为~1MHz)。 等效 ESREQ 将是 zEQ、RE (zEQ)的实际部分。 下面是 Murata 提供的应用手册的链接,该应用手册进一步解释了这一点,并提供了一种计算等效 ESR 的简单的替代方法: https://www.power-mag.com/pdf/feature_pdf/1387888355_Murata_Feature_Layout_1.pdf。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特