This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000H:PTN78000H

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064376/ptn78000h-ptn78000h

器件型号:PTN78000H

我们的产品使用 PTN78000WH 模块、由于我们在任何地方都找不到该模块、因此我们将生产替换板。 您是否拥有此模块的原理图和 BOM? 谢谢

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我们仅为此模块提供应用电路、内部电路和 BOM 不可用。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、

    您建议的任何其他模块是否有库存? 24V 输入电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    请检查 LMZM33602 是否满足您的要求。

    B R
    Andy