您好!
我正在为将使用 TLV62569构建的 PCB 准备原理图。 我已经使用 Webench 使用我的输入和输出参数来生成合适的设计、所有这些都很好。 但是、我无法解决如何使用开关和 EN 引脚来打开/关闭电路的问题。 我认为从我的读数可以看到、需要将使能引脚信号发送到接地以启用 IC、但无法使用 Webench 生成的原理图确定连接的频率。 在我看来、如果我在电流原理图配置中连接 EN 引脚和 GND 之间的开关、Vin 和 GND 之间会出现死区短路、这是不正确的。 我已插入 Webench 设计、希望有人能提供建议。 我看到过类似的设计、在 EN 引脚和 Vin 之间使用100kOhm 电阻器、并在接地开关之间连接到 EN 引脚、因此我假设我需要类似的器件。
因为任何人阅读这篇文章都会意识到、我对所有这些内容都很陌生、而且知识有限 、但我在尝试学习时试图避免太多愚蠢的错误、因此提前感谢您的任何帮助