This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:Webench 设计问题

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063623/tlv62569-webench-design-question

器件型号:TLV62569

您好!

我正在为将使用 TLV62569构建的 PCB 准备原理图。  我已经使用 Webench 使用我的输入和输出参数来生成合适的设计、所有这些都很好。  但是、我无法解决如何使用开关和 EN 引脚来打开/关闭电路的问题。  我认为从我的读数可以看到、需要将使能引脚信号发送到接地以启用 IC、但无法使用 Webench 生成的原理图确定连接的频率。  在我看来、如果我在电流原理图配置中连接 EN 引脚和 GND 之间的开关、Vin 和 GND 之间会出现死区短路、这是不正确的。  我已插入 Webench 设计、希望有人能提供建议。  我看到过类似的设计、在 EN 引脚和 Vin 之间使用100kOhm 电阻器、并在接地开关之间连接到 EN 引脚、因此我假设我需要类似的器件。

因为任何人阅读这篇文章都会意识到、我对所有这些内容都很陌生、而且知识有限 、但我在尝试学习时试图避免太多愚蠢的错误、因此提前感谢您的任何帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    感谢您的提问。

    可通过拉高 EN 引脚并拉低(<0.4V)来启用 TLV62569、从而关闭 IC。 如果您的应用没有用于驱动 EN 引脚的专用逻辑信号、您可以将其连接到 VIN 引脚、如上面的 Webench 原理图所示。

    为了更好地了解器件性能和功能、我建议使用以下链接订购 EVM。

    https://www.ti.com/tool/TLV62569EVM-789

    我希望我能够解决您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、感谢您的帮助。  

    我看过您推荐的工具、但这次对它的原理图比购买工具更感兴趣。  在工具原理图中、显示了 EN 引脚被开关打开-关闭-打开切换开关 Vin 连接拉高、然后被同一开关的 GND 连接拉低。  我有一个开-关(非开-关-开)开关、因此我需要将 EN 拉高一个最小电压、然后通过将该最小电压短接至 GND 将其拉低。  如果我将完整的 Vin 电压短接至 GND、我将会遇到 各种问题。  因此、我想通过一个电阻器(R4)将 EN 引脚从 Vin 轨馈入 将激活 EN 引脚的最小电压、并且我假设该电压略大于0.4V。  然后、当我将 EN 引脚上的最小电压短接至 GND 时、IC 应关断、并且由于我将短接最小电流、因此不应过热或导致问题。   这有道理吗?  这与我在使用 TPS6282 IC 的其他降压转换器电路中看到的情况类似。  如果这种方法是可行的、那么我的问题是确定我应该用于电阻器(R4)的大小。  我查看过的电路使用了100千欧电阻器。

    任何进一步的评论都将非常有用、或者、如果您建议使用关断/开开关进行更好的配置、我们将不胜感激。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    感谢您的快速响应。

    如果我的理解是正确的、您需要在 VIN 和 EN 引脚上放置一个100k 电阻器以启用 IC。 要关断器件、您可以将 EN 引脚切换为 GND (请参阅下图以了解参考)。 无论如何、我看不到您的电路实现有任何问题。 只需确保 EN 引脚具有>1.0V 的偏置电压即可启动器件。

    您还可以通过此平台上的私人消息发送与 TLV62569相关的原理图以供审核。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    这个选项正是我所寻找的、并且已经准备好了包含100k 电阻器和按钮的以下原理图。  非常感谢您的审查、并告诉我任何意见或建议。  我无法确定如何在该平台上进行 PM、因此它包含在下面。  我还在努力计算电阻器 EN 侧的电压和电流。  我知道我需要使用欧姆定律、但在这种情况下看不出如何计算通过电阻器的压降。  如果您能向我展示、那将不胜感激。

    此致

    LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    感谢您分享原理图以供审阅。

    原理图看起来不错。 L3的饱和电流是否>3A?

    另一方面、您可以使用以下公式计算流入 R5的电流。

    SW2关闭:V (R5)= 0V

    SW2打开: V (R5)= VBAT

    I (R5)=V (R5)/100k Ω

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Excel 您好、感谢您的回复和帮助。

    我的原理图的设计参数为:

    VIN 3.7V -锂聚合物2600mAh 电池

     LED 引脚2上的输出电压为2.9V 700mA

    根据您的建议和上述参数、我计算 EN 引脚上100k R5的电流为0.000037A 、我希望我得到正确的电流! 我假设这足以将 EN 引脚发送为高电平、并且在 SW2关闭时 U2 IC 正常工作。  当 SW2打开时、EN 上没有电流、因此它处于低电平并且 U2关闭?  由于运行 U2所需的电流很低、因此开启 SW2并将该电流短接至 GND 应该是可以 的、因为电流很小、至少我希望是正确的、但希望您能提出意见并进行更正。

    此外、如果您对更小的额定电阻器可能对 R5感到满意有任何想法、我希望了解您针对该选项的设计逻辑。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    如数据表中的电气特性所述、当 V_EN 大于0.95V (典型值)时、TLV62569将开启。

    仅当 SW2打开时、流经 R5的电流才很重要。  

    "当 SW2打开时、EN 上没有电流、因此它处于低电平、U2关闭?  "是的。

    您甚至可以获得更大的 R5值、以减少 SW2导通时流经 R5的电流并节省一些能量。

    请告诉我们。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、谢谢。  您的评论以及其他回答有助于我加深对电路的理解并获得相关知识。  所有人都非常感谢。

    在您的回复中、您参考了数据表中的以下内容


    我已经看到了这一点、但还不完全理解其信息、但现在更接近了、但我对 Ven 电压的典型值为0.95、但最大值为1.2V 感到困惑、因为数据表中的示例原理图显示 Vin 直接连接到 EN、Vin 可高达5.5V。 这是我感到困惑的地方、希望您能告诉我在这方面缺少的内容。  
    此致、再次感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    您所指的是典型应用原理图、这只是一个简单的原理图、可帮助用户了解功能并展示潜在的实现。

    EN 引脚可与 VIN 引脚分开控制。  

    正如您在该 VIH 和 VIL 的测试条件中看到的、VIN 处于[2.5V;5.5V]范围内。 这意味着在执行此测试时 EN 引脚和 VIN 不连接在一起。

    对于您的应用、当 VIN 电压轨启动并运行(VIN  [ 2.5;5.5]V)时、一旦 VEN 大于 VIH:典型值0.95V、TLV62569就会启用。

    请告诉我这是否有帮助。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    您的问题是否已解决? 如果是、我们将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    如果您没有任何其他疑问、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel