This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:波形数据操作停止

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064946/tps61500-waveform-data-action-stop

器件型号:TPS61500

您好,团队

1:想要了解 TPS61500操作在所附波形数据中停止的原因。

・如果没有对策,则液晶屏在配备100pF 和470pF 时不能变暗。

此时、IC 的 SW 输出将停止并立即开始间歇性操作。

配备1000pF 和4700pf 时、μ・LCD 可调光。

此时、SW 信号将保持特定操作。

参数仅为 PWM 信号。

据推测、PWM 信号的差异是是否存在过冲电压和下冲电压。

2:PWM 信号需要哪种信号质量?

过冲电压、过冲电压等。希望可以检索规范的数据。

3:PWM 信号慢速响应的限制值和时序图是什么?

(在容量优化期间应参考)

4:当可以调光时、当占空比相对较小时、Tp21将成为一个非矩形波。

可以将其视为正常操作吗?

e2e.ti.com/.../20211207_5F00_LCD.xlsx

BR、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我是 Tim LEE 工程师。 我 在 onation 公司工作 我使用 TPS61500通过我们的产品8.4英寸 TFT LCM 来控制背光。

    我为客户提供了8.4英寸 TFT LCM。 他对背光进行了某种测试、然后如上所述反馈4个问题。  

    请回复我。 为什么 PWM 输入信号正常工作(TP19)、但 IC 工作在占空比为81.3%(Step25)时停止、请参阅 Excel 仪表板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim

      这里有一些问题:

      1.您能不能在这里提供输出电压、 文件中没有明确给出。

      2.已对文件中的 R180执行比较测试。 R180代表什么?   

      提到 C43已移除、因此器件应在 PWM 调光模式下运行。 对于异常情况、这是否仅在占空比为81.3%时发生?  此外、对于69.9%占空比(第30步)的波形、 波形中显示的占空比看起来 更像是90%左右?   

      4.对于小负荷条件,PWM 频率是否为500Hz? 实际上、器件和外部开关 FET 必须具有几百微秒的时间来调节 LED 电流、PWM 信号的频率和最小占空比取决于应用。 如果这里的频率为500Hz、则最小占空比应约为5%。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如果没有其他问题、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为客户回复您的问题而放弃。 请等待一周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

      好的,如果客户提供更多信息,请随时联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输出电压 为25V ,约施加到光条上电压是从肖特基二极管阴极(D12)测得的。  

    2. 我在下面附上了一个原理图。 这是我们的客户电路、您可以看到 R180。  

    3. 未安装 C43、它仅用于测试实际 PWM 模式。  从占空比81.3%(Step25)或更低开始停止摆幅波形(TP21)。

       顺便说一下、我同意您的看法、波形 Step30处的 TP19 PWM 占空比似乎大于90%。

    4、LCD 电源为12V、PWM 频率为450Hz、PWM 信号输入电压高为3.3V

       客户方面有一个问题:

       PWM 信号的时间分辨率的最小值是多少?   

     20220117_schematic.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

      感谢您的反馈。 操作条件仍然不清楚。

      以R180實裝472 50V的測定"Δ V/Δ V"、这是在 R180的位置放置一个4700pF 电容、还是与 R180串联? 现在,我对 LCD 工作状态没有调光问题的理解是,当 C43未被组装时,这意味着器件在纯调光模式下工作,这也可以通过 LCD 输入电流进行验证,可以通过添加上面提到的4700pF 电容器来解决这个问题。 请帮助确认。  

      2. 对于纯 PWM 调光、请考虑 LED 电流调节时间、建议 PWM 导通时间至少为100us

      3.对于配置、客户为什么将外部 FET 放置在输入侧而不是 LED 侧? 有没有特别的考虑?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    1  :未组装原始 R180。

       以R180有實裝472 50V的測定 说明"μ F /μ F "、这意味着 R180上安装了电容器4700p (仅 R180位置上的一个组件)。  

       测试结果成功。 您可以看到从占空比50%到3.1%的波形 TP21。

    2. 我明白了。  

    3. 没有特别考虑。 这只能切断背光单元的电源。

    4. 请回答我的最后一个问题。   PWM 可接受多少时间分辨率?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

      我假设时间分辨率代表 EN 引脚上 PWM 的最小占空比。 实际上、没有典型值、因为它没有 PWM 检测器。  

      对于模拟调光、我想您已经知道内部有一个 RC 滤波器、这将决定 PWM 频率、因为存在纹波问题(TI 建议使用200Hz-40kHz)。 µs、启动时的最小 PWM 导通时间为200 μ s。 启动后、TI 建议最小 PWM 占空比为1%。

      对于 PWM 调光、由于环路响应、需要100us 的 PWM 导通时间、频率可以在200Hz-1kHz 之间变化。 最小占空比为2%。

     如果方便进一步确认某些项目、我希望向您寻求友谊。