This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:灯不能变亮

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064997/lp55231-the-lamp-cannot-be-lighten

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件: LP5562

您好、先生、

  我们遇到了 LP55231应用程序的问题。 根据 TI  网站提供的 Linux 驱动程序、波形是在"Brightness (亮度)"节点捕获的、但低电平的默认电压高达2V、因此灯无法点亮。  我们的灯连接到正极、需要将驱动器 IC 的输出通道连接到负极。

亮度节点的波形如下:

驱动程序代码可参阅以下文档:

e2e.ti.com/.../leds_2D00_lp5562.c

配置是否有任何问题? 或者、您能给我们一些关于这个问题的建议吗?  

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    LP55231是否由 LP5562 Linux 驱动程序控制? 如果适用、请提供原理图、我将收集我们的 Linux 专家对此问题的一些反馈。

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

     LP55231的 Linux 驱动程序如下所示:

    e2e.ti.com/.../leds_2D00_lp5523.c

    原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../LP5569RTWR-SCH.pdf

    谢谢、

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    很抱歉耽误你的回答。 低电平电压现在是否降至0.5V? 我已经检查了 Linux 驱动程序代码和相应的原理图;没有发现任何明显的问题。

    此致、

    Aaron Bing