This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:有关 WDI 引脚的问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062576/tps3823-questions-about-wdi-pins

器件型号:TPS3823

,的电路上存在异常行为、这种现象很难重现。

目前我们将 WDI 设置为高阻抗,我们的目的是从系统中禁用 WDI 计时器。

我在,论坛中发现了添加电容器的问题、但我不理解 WDI 如何判断脉冲信号的正确性

进行了比较

Q1:它将生成自己的 WDI 脉冲、以确保复位不会置为有效。  

   这些信号是否也符合表中的参数?

   此时、使用示波器测量 WDI 信号是否正确

Q2: 芯片如何判断 WDI 信号以及需要满足哪些参数?

Q3: 如原理图中所示、如果未使用 WDI、 电路?中是否存在任何隐藏的危险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我可以看到、WDI 信号的压摆率低于第7.3节规定的100ns/V 规格。

    您已经过发布的7.7的"时序要求"部分介绍了需要满足的参数。  

    只要符合这些规格、转换检测器就会检测转换并在复位时发出断言。

    不会、只要 WDI 引脚处于高阻抗状态、电路中就不存在隐藏的危险。

    您是否有任何有关电路异常行为的信息可供分享?

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在关闭此主题、因为我们没有听到您的反馈。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现、如果不激活芯片、该电路仍将输出偶尔的复位信号。

    最后、芯片被移除。

        经过长时间的压力 测试  、系统  正常运行