This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:MOSFET 关闭和标志 OCD/OCC 之间的延迟

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064464/bq40z80-delay-between-mosfets-closing-and-the-flags-ocd-occ

器件型号:BQ40Z80

例如、我在数据存储器中将 OCD1延迟设置为4秒、将 OCD1阈值设置为4000mA

当我用5000mA 的电流对电池放电时、OCD1警报标志和 OCD1状态标志之间会有良好的延迟(4秒)。 但是、我使用外部器件记录电流和电压、并且在放电开始和 OCD1警报标志之间存在延迟、在 OCD1状态标志和放电结束之后存在延迟。

我的开孔 MOSFET 非常快(微秒)、因此在命令信号和开孔之间没有延迟。 我认为 BQ40Z80读数第一次延迟太晚电流、第二次延迟 BQ40Z80激活 MOSFET 太晚。

我还有大约1.5秒的时间,所以从电流开始到打开 MOSFET 之间有5.5秒的时间,这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    我们的大多数团队都在度假、因此请在这里等待延迟回复。

    感谢您的理解、  

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为我何时会得到答案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    很抱歉耽误你的时间。

    这些是 BQ40Z80上基于固件的保护。 所有固件保护都以1秒的间隔运行、因此很难准确地知道它们何时会触发。 例如、如果您开始放电并且它不在第一秒的阈值之上、它将不会计入时间。 由于您开始充电以及固件保护收到样本(每1秒一次)时存在这种微小差异、因此您可能会看到触发保护的时间可能会延长。

    谢谢、

    杰克逊