This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:如何选择 IREF 电阻器

Guru**** 2591120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065017/tlc59581-how-to-select-iref-resistor

器件型号:TLC59581

您好!

我将在新项目中应用 TLC59581进行测试。

根据输入数据、LED 控制工作正常。

我通过参考数据表的9.3.4.1项来设置 IREF 电阻器值。(示例1)

我使用一种类型的 LED、目标电流为20mA。

寄存器设置值如下。

CCR,CCG,CCB:511d

BC:7h

IREF 电阻器:1.209/20mA * 157.4 = 9.5K

但是、测量提供给 LED 的电流消耗大约10mA。

我希望将最大电流设定为20mA、并通过 BC 调节亮度。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jansu:

    如果要更改亮度、可以同时调整 BC 和 CC 代码。

    例如、REF 设置为9.5k、请将 BC 设置为011 (82.4)并将 CC 设置为488、LED 电流可达到10mA。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的回答。

    我知道要通过 BC 和 CC 寄存器设置目标电流。

    如果 REF 设置为9.5k、则将 BC 设置为111、并将 CC 设置为511、  

    目标电流为20mA、但实际测量值约为10.8mA。 (总电流(520)/LED 通道(48))

    如果 BC 和 CC 设置为您的答案、则测量结果为7.7mA。(总电流(370)/LED 通道(48))

    输出数据是最大值。

    LED 的最大额定电流规格为20mA。

    我的测量方法是否有问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    由于通道的电流是交流信号、因此 LED 恒定电流不应按总电流和通道数计算。 如果您想检查实际电流、可以使用示波器。

    BR

    徐美奈