This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:时钟抖动电路的频率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065306/tps62067-q1-frequency-of-the-clock-dithering-circuit

器件型号:TPS62067-Q1

你(们)好

数据表显示 TPS62067-Q1器件具有内置时钟抖动电路。 我想知道内置抖动电路的工作频率是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TPS62067-Q1器件具有内部时钟抖动电路、其振荡频率通过通常为6ns 的子时钟抖动进行轻微调制。

    您能否分享有关应用的更多详细信息? 如果您需要进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanvee

    我们在音频放大器上发现了~5kHz 噪声、因此我们正在寻找 PCBA 上大约5kHz 的任何源。 我想知道抖动电路的调制频率、看看它是否为5kHz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    在相同条件下、在强制 PWM 模式下测试 TPS62067-Q1时、该纹波/信号是否消失?  您能否共享原理图和布局以进行检查?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、你没有回答 Tanvee 的问题。 您是否同时解决了您的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到解决。 谢谢。