This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:UVLO 迟滞

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064636/tps61043-uvlo-hysteresis

器件型号:TPS61043

我正在考虑在 AAA 2节电池应用中使用 TPS61043来驱动一串 LED。  电池将会降至 UVLO 电平。  EC 表中没有 V (UVLO)迟滞列表。    

1) 1) UVLO 上是否存在未列出的迟滞?

2) 2)是否建议使用外部 UVLO 或迟滞附加组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeff  

      对于61043、UVLO 上没有迟滞

       2.不建议添加外部 LDO、通常情况下、器件中设置的 UV 点可以确保内部 LDO、数字和模拟电路正常运行。 输入电压低于 UV 点时的性能无法得到保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认无 UVLO 迟滞。  我不明白为什么不包括它,但也是如此。  为什么不建议使用外部 UVLO? 它只需具有高于内部 UVLO 的电压、例如1.8或1.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeff   

     很抱歉、对此有误解。  只要 UVLO 高于内部 UV 点、就可以添加额外的 UVLO。 不确定此处的用途、只是为了提前关闭系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个基于电池的应用(2 @ AAA)、在电池电压过低时、纹波会导致 LED 意外闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  闪烁是否由 UVLO 触发引起?  您能否在此处提供您的规格以便我检查是否有更合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeff

      如果没有其他问题、我将关闭此主题。

      谢谢