This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:TPS92391未通电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065241/tps92391-tps92391-not-powering-on

器件型号:TPS92391

TPS92391即使在启用后也不加电、并且 PWM 在12V 输入下拉至3.3V

设计 attachede2e.ti.com/.../DISP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pavithra

        请注意原理图中 Q1的漏极和源极的位置。 您可以使用翻转 Q1来交换漏极和源极的位置、以实现正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pavithra

        如果没有问题、请单击"帮助"、然后单击"已解决"。 谢谢