This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:多次发送初始化时 CAN't LIGHTS

Guru**** 2814375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064411/lm3697-can-t-lighten-when-sending-initialization-several-time

器件型号:LM3697

大家好、

客户在其项目中使用 LM3697YFQR/NOPB。 并确认 I2C 通信正常。 EN=1.8V、I2C 为1.8V。

第一次轻化时、可以轻化。

但是、当断电并尝试再次减轻时、它不能再减轻。 此时、当 I2C 再次发送多次 初始化时。 它可能会再次变亮。

您是否遇到过这种情况? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amelie

      断电后、可能会进入停止条件、并且需要一个启动条件来再次降低亮度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amelie

      如果没有其他问题、我将关闭此主题。