This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:12V 和15V 输入没有适当的输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063460/lm34936-no-proper-output-for-12v-and-15v-input

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件: TPS65988LM5176

您好!

我们使用 LM34936在我们的应用中生成5V 输出。 我们针对以下要求生成了 Webench 设计

VIN (最小值)=4.5V

Vin (max)=24V

Vout=5V Iout=4A

Webench 设计。

如果 Vin=12V 和 Vin=15V、Vout=7V 和 PG=0V

如果 Vin=9V、我们将获得5V 输出(PG=高电平)、但电感器会被大量加热(60'C)

您能否查看原理图。

谢谢、e2e.ti.com/.../LM34936_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../LM34936_5F00_DESN.pdf

Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否确认您在 Webench BOM 中使用了相同的电感器、请不要共享该器件型号和/或数据表。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    使用的电感器是 Coilcraft 的 XAL4020-102MEB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还尝试使用 LM5176计算器工具、并附上了相同的工具供您参考。  

    我们尝试更换了  

    L= 2.2uH (XAL8080-2222MEB)

    Rsense = 20mE

    Cslope = 47pF

    RC = 12.2K

    CC1 = 2.7nF

    CC2 = 39pF

    UVLO 引脚下电阻= 82.4K

    即使在进行了所有这些更改之后、仍然会观察到相同的问题。  

    对于5V 输入、输出为5V。

    对于9V 输入、输出为5V、但电感器会发热很多。 (当前没有太多负载连接到输出电源轨、Vout 小于1A)

    对于12V 输入、输出为5.76V、PG 输出为低电平。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-r1.0_5F00_-Cal_5F00_review.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    对于初始设计、电感器将进入饱和状态-在计算器工具中检查峰值电感器电流值。
    电感器的饱和值应远低于该值、否则电感器将使电感大幅松动、电流会急剧增加。

    但这也取决于负载电流。

    因此、如果负载电流低得多或  XAL8080-222MEB 也会发生这种情况、那么其他问题也需要解决。

    在这种情况下、最好先探测两个开关节点(SW1和 SW2)。

    如果您可以探测输出电压以查看其是否稳定、这也会很好。

    不确定是否可以使用电流探头探测电感器电流?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您能否为以下条件建议所需的补偿网络值、Cslope 值

    Vin (min)=4.8V Vin (max)=12.4V  

    Vout=5V Iout =1.5A

    L (我们计划使用)=4.7uH、电流额定值小于5A

    Rsense = 48mE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    我还建议从 Excel 快速启动 工具提供的值开始。

    我还建议检查实际 PCB 上的结果、并根据可能已添加的寄生电容进行调整。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    在过去的24天里、我没有看到此主题的更新。

    因此、我假设问题已解决。

    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

     

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

     

    此致、

      Stefan