This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:SOC 不准确、SOC 大幅下降

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063951/bq34110-inaccurate-soc-dramatic-drop-of-soc

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1

我们在现场看到电量监测计变得相当不准确的实例。 我们已经看到多达80%...当 SOC 达到电压重映射电平时、它将会下降、我不确定这一功能在我的脑海中被称为什么。 例如、SOC 将被读取为20%至90%之间的高电平、但电池电压将较低。 当电池电压达到3.1V 时、SOC 将更新为7%。 我已经包括了一个我们已经看到的一些现场数据的图。 这并非在所有器件上都发生、但这有点令人担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您能否共享 bqStudio 数据日志和.gg 文件以便我们了解一下?

    CEDV 监测计的一个特性是、当达到电压时、它将下降到预编程的阈值。 这很可能意味着 DataFlash 设置不正确、或者它可能是一个应用程序、能够更好地与阻抗跟踪算法(BQ34z100-G1)配合使用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt 和 Nick、

    很抱歉、我的回复很晚、因为设备在现场、所以我无法获取信息。
    但是、我的器件 具有类似的问题、电池容量不精确度为17%。

    请参阅 gg 文件和数据日志的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    您能否共享来自共享图像的日志数据、以便我更仔细地了解一下?

    当到达 EDV2点时、CEDV 算法将强制 RSOC 下降、这似乎是由于您的 RSOC 跳转到7%而可能发生的情况、这是 EDV2的默认值。

    这可能是由多种原因造成的、即编程的 CEDV 参数与系统不匹配、电池老化时没有太多的 FCC 更新来调整容量损耗、与 EOC 平滑处理相结合的错误 FCC 值也可能会使 RSOC 和 RemCap 错误加剧。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我不确定为什么您无法访问 dada 日志,但我再次重新附加了数据日志。
    我了解 CEDV 在7%器件上的情况、不知道导致不准确的原因是什么、
    可以建议要检查的内容吗?

    非常感谢
    Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    抱歉、我不是说 bqStudio 日志、除非您能够重现问题并捕获理想的整个周期。 我是指用于创建您共享的显示 RSOC 跳转的所有图像的日志。

    如果我们没有更多的数据日志、我无法提供进一步的帮助、有多种原因可能导致此问题、如果没有数据、则无法说出导致此问题的原因。 我只能说明发生这种情况的常见原因。

    不准确的原因是电量监测计存储了错误的 RemCap 或 FCC 值、当达到 EDV2点时、该值会导致较大的校正。 如前所述、这可能是由于电池老化、CEDV 匹配不良、系统寿命期间没有 FCC 更新等

    此致、

    Wyatt Keller