This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53321:器件的最大占空比

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064319/tps53321-max-duty-of-the-device

器件型号:TPS53321

您好!

我检查了数据表、器件支持的输入电压范围为4.5~18V。

我的客户设计的输出电压= 1.8V、输入电压= 4.5V 对于该设计来说是可以的、对吧?

另一个问题是器件具有最大占空比规格?

例如、如果输出电压设计为5V、则最小输入电压要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您在这里是指 TPS53321吗?

    对于 TPS53321、输入电压范围为2.9V 至6V。

    电气特性表中给出了最大占空比、具体取决于工作模式。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您在这里还有其他问题吗?
    请告诉我们是否可以提供任何帮助。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jim、您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您想继续讨论或有其他问题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian