This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:是否有任何解释"峰值电流控制和自适应关断时间"拓扑的材料?

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064715/tps62a01-any-material-explaining-peak-current-control-and-adaptive-off-time-topology

器件型号:TPS62A01

大家好、  

我的客户正在考虑 使用 TPS62A01为了采用此器件、客户需要在内部解释"峰值电流控制和自适应关断时间"的控制原理。   

我从一个 BU 的人那里听说、目前没有解释"峰值电流控制和自适应关断时间"拓扑的材料、您能帮助创建这种材料吗? 客户希望在2014年1月之前完成此操作。

例如、图9-7中的 SW 节点波形。 有2个周期切换、然后遵循一个暂停时间、为什么需要2个周期切换?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62a01.pdf#page=12

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    感谢您的反馈。

    我将向团队通报此要求、我们将评估准备此配套资料的努力。 但是、由于我们目前正处于圣诞节-新年假期、许多人已经在度假、您提到的时间线 很遗憾无法发布宣传材料。  

    不过、我将在内部与设计团队联系、以提供有关此主题的说明。 这目前是否可以接受?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    谢谢你。 我了解到、1/14之前的配套资料是无法实现的。 ppt 文件库中的解释也是可以的。 期待更新、祝您圣诞和新年快乐!

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我将在1月初为您提供最新信息。

    圣诞和新年快乐!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    期待更新。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我正在准备一些幻灯片、与您分享 TPS62A01的控制模式说明 

    我将在下周通过电子邮件向您发送。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我已通过电子邮件发送请求的材料。

    因此、我将继续并关闭此线程。 如果您有其他问题、请通过电子邮件联系我。

    此致、

    Febin