This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Tadiran TLL-5902的 Chem ID

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063144/bq35100-chem-id-for-tadiran-tll-5902

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我将使用 bq35100evm 和 bqstudio 来设置芯片并运行一些测试。 我的电池是 Tadiran TLL-5902、这是一个 Li-SOCL2电池、我在 EOS 模式下运行 bq35100。 我知道 SOH 在 EOS 模式下不是最精确的、但我仍然希望对 SOH 进行粗略估算。 我在 bqstudio 中找不到该特定模型的 Chem ID、并且正在使用"足够近"的 chem ID (0640)

以下是 Tadiran 的数据表链接: https://www.tadiranbat.com/assets/tll-5902.pdf

两个问题:

1.您建议将什么化学 ID 与此电池一起使用? 您是否能够为此电池模型创建特定的化学 ID?  

2.如果我使用的是"足够近" ID、那么生成的 SOH 是否也是"足够近"? 就像在中一样、它仍然有些符合预期、但并不出色。 或者、即使使用"足够近"的化学 ID、我的 SOH 也可能从一开始就完全错误了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tien、

    GPCReport 中"足够接近"化合物 ID 的误差百分比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我正在使用 ChemID 0640 (Dynamis LI-110)、我的主电池是 Tadiran TLL-5902。 在运行一个单一 EOS 周期后、我针对缩放的 R 和测得的 Z 获得32767的值、这会导致一个非常错误的 SOH。 在将 GE 引脚设置为高电平之前、我已确保蓄电池已放电、并按照 https://www.ti.com/lit/gpn/bq35100中所示的 EOS 模式说明进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tien、

    您是否使用 GPCCHEM 工具获得最接近的化学匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我尝试使用 GPCCHEM 并按照放电测试的说明进行操作。 我使用电阻器负载来消耗 C/20 (1100mAh / 20 = 55mA)的电流、但几个小时后、电池的电压过低(2.1V)、bq35100芯片关闭(消耗电流时、该电池具有较大的压降) 我得到的最佳匹配是 ChemID 0703、偏差为84.6%。 我还以 C/40的电流消耗运行测试、并在电压降至2.5V 时停止放电。  对于该测试、我得到的 ChemID 为0605、偏差为51%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tien、

    偏差很高。 您能否发布报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6761.GPC_5F00_report.txt

    您好 Shirish、

    感谢您抽出宝贵时间帮助我。 这是我上次放电测试收到的随附报告文本文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到报告说:准确度误差:偏差太高、很可能是数据异常所致。

    请附加已提交的日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TadiranTLL5902.zip

    您好 Shirish、

    这是我提交给 GPC Chem 工具的确切 zip 文件。 日志文件位于此处。 在本测试中、我使用了一个110欧姆的电阻器来漏电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tien、

    谢谢。 我将尝试检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该电池具有完全平坦的电压曲线、因此我们不会特别使用电压相关性

    在 SOH 模式下、使用此选择工具是没有意义的、它给出了正确的值

    异常高的误差结果。

    通常、对于 Li-SOCL2、我们不使用电压相关性、而是电阻相关性。

    因此、选择工具实际上是无用的、因为它不使用阻力。

    我们建议仅对使用 SOH 模式的特定 Li-SOCl2电池使用释放化学 ID、因此您必须提交该电池以释放专用化学 ID。 对于这种化学物质、过程很长(大约2个月)。

    由于最佳选择 ID 仅使用化学接近度、因此无法限制电阻相关性误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将此电池提交给 TI 以便为该电池创建化学 ID? 我不介意等待两个月。  

    此外、您还建议您尝试使用其他电池吗?它可以与 bq35100芯片完美配合使用? 我们唯一真正的限制是1/2 AA 外形、并且具有稳定的3V+工作电压。 我们的产品使用10-20mA 几秒钟、大部分时间处于休眠状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 ChemID 技术。 锂离子电池的交货周期约为4周、但其他化学物质可能需要更长的时间。
    请发送3节可充电电池或9节不可充电(主)电池。
    请填写每个单元格随附的申请表、并将其与单元格一起发送到框中。
    这样、我就知道如何运行单元格、以及工作到达时属于谁。
    如果您不使用 FAE、请将我的姓名放在表单的 FAE 部分。
    这样,我就知道您没有,我将自己开始工作。 如果有的话
    请告诉我一些问题。

    您可以通过以下地址将电池发送给我:
    德州仪器公司
    收件人:ChemID Tech
    12500 TI Blvd.
    K2-114
    Dallas、TX 75243

    e2e.ti.com/.../5102.Cell-Characterization-Request-Form-V12.xls