This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI:风扇控制应用中的 ATL432LI 问题

Guru**** 2140780 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL432LI, TL431, ATL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065583/atl432li-atl432li-in-fan-control-application-issue

器件型号:ATL432LI
主题中讨论的其他器件: TL431ATL431LI

您好!

我的客户在 PC 电源的风扇控制中使用了 ATL432LI、您可以看到下面的原理图;

U701是 ATL432LI。 用户发现风扇在轻负载下继续缓慢旋转。 通常、它应该被停止。

Ika 是否让风扇 旋转? 您可以帮助检查原理图值吗? 非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您能否共享更多信息? 12VA 的状态是什么? 什么是"轻载"、"轻载"位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    12VA 是 PC 电源输出电压、此问题发生在 PC 电源输出空载时。

    客户之前使用过 TL431、Ika=100mA、ATL432LI Ika 要小得多。  

    IKA 的泄漏电流是否可能导致风扇在空载条件下旋转? 增大 R703是否有用? 它是否会产生其他影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    这是一个好理论。 从我的观察来看,我同意你的意见。 如果没有12V 电压、则必须存在一定的泄漏或发生什么情况。

    在这种情况下、R703对于该应用而言非常小。 我认为 ATL431LI 不需要9.5mA 即可正常运行。 您是否可以尝试将大小更改为10倍并报告任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在关闭此主题、因为我们没有听到您的反馈。 谢谢你。