This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063875/lm25118-lm25118

器件型号:LM25118

您好!

 我需要设计两个使用相同组件的电源稳压器电路。

输入电压为5V、输出为-3.6V。

2、输入电压为5V、输出为-12V。

 我不确定 LM25118是否适合我的设计。 如果是、如何处理-3.6V 和-12V 输出?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您关注 LM25118。 请留出一些时间、以便在假日期间作出响应。

    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM25118能够处理该问题。

    如何生成负输出可在本应用报告中看到:

    PMP20566参考设计| 德州仪器 TI.com

    当您说生成-3.6V 和-12V 时、 这两种不同的设计应该使用相同的组件或相同的电路、并且输出电压应该在两个电压之间动态设置。 对于第二个、您可以进行检查  

    功率级设计器用户指南(修订版 A)(TI.com)

    第9章

    此致、

     Stefan