This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:TLV62065TDSGRQ1输出电感器值

Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065735/tlv62065-tlv62065tdsgrq1-output-inductor-value

器件型号:TLV62065

在  TLV62065TDSGRQ1数据表中、建议的输出电感器值为1uH、但我们发现电压纹波不符合该值。 0.47uH 的电感器使电压噪声更好、我们是否可以选择0.47uH 而不是1uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不建议使用低于数据表建议值的电感器值。

    通常、输出电压纹波取决于输出电容器的 ESR 和 ESL。 使用具有低 ESR 值的陶瓷电容器有助于降低输出端的电压纹波。  请告诉我这是否有帮助。  

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    使用值较小的电感器会产生什么影响? 我们使用的1uH 电感器 DCR 非常低(11.5mΩ μ H)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电感器可能会提前饱和、并且无法根据器件规格提供输出负载电流。

    您能告诉我您是否根据数据表建议使用了输出电容器?  

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    是的、我们使用建议的输出电容器10uF。   我们的应用中的电流约为1A、但 我们使用的电感器的饱和电流约为10A。 如果这对于较小值的电感器仍然有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    由于 Sneha 已不在办公室,我现在将继续讨论。

    我同意前面所说的、TLV62065经过优化、可使用1.0uH 电感器。

    针对这些条件对 TLV62065进行了测试和验证。

    不过、使用更小的电感器可以带来好处。 在这种情况下、您需要验证应用的用例。  

    您可以在此处找到相关的 EVM: TLV62065EVM

    电压负载暂态是否会影响您的负载? 效率是否足够好? 输出电压纹波?  

    您可以查看以下内容、了解选择电感器时需要查看的不同参数:

    https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21801119/does-inductor-ripplecurrent-percentage-still-matter-in-lowpower-stepdown-converters

    此外,您是否在 FPWM 中使用 TLV62065? 您会观察到不同的 DCM/CCM 边界。    

    如有任何疑问、请告知我们。

    非常感谢!

    此致、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有与此主题相关的更多问题/更新?  

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha,

    实际上、我无法打开 Dorian 提供的链接。 但现在、效率和其他因素对于这种情况并不重要、最重要的是电压纹波。 只有当我选择0.47uF 时、我才能使电压满足我的应用要求。 我们更改电感器并进行一些测试,现在看不到一些不良影响。

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的更新。 然后、我将继续并关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请随时在此处发布您的评论、重新打开主题帖。  

    谢谢!

    此致

    Sneha