This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:使用用于 Si APD 的 LM51551打造200V 高功率电源

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064326/lm51551-make-200v-high-power-supply-with-lm51551-for-si-apd

器件型号:LM51551

您好!  

 我们正在尝试为 SI APD 设计200V 高电压电源、LM51551数据表中提到了应用原理图可以为其设计、如下图所示。  

但我有一些困惑、

1、图10-7激光雷达偏置电源1、它可以提供30~150V 电压、我的理解是、我们可以 通过调整反馈电阻器输出200V 或更高电压。 当然、NMOS VDS 应大于200V。 对吗?

#2、如果#1运行良好、为什么需要 图10-8激光雷达偏置电源 2?

3、如何评估输出容量? 它与电感器和开关频率相关、任何其他参数为?μ H

提前圣诞快乐!

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    感谢您关注 LM51551。  由于假期,需要一些时间作出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的任何更新! Tks~ Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的耐心等待。 由于负责此器件的工程师正在度假、我将尝试回答您的问题。

    您可以通过反馈电阻器调节输出电压、但由于最大占空比限制、您可能无法获得所需的电压、因此我们建议使用第二种高电压解决方案。

    对于输出电容, 、除了您提到的两点之外、我还将添加一个点。 它也会受到您的输出纹波要求的影响。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!  

    感谢您的耐心等待。  您能否分享系统所需输入电压范围和输出电流的规格? 正如您希望偏置 APD 传感器一样、我希望输出电流较低。 我期待您的回答。  

    此致、  
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    如果可能、5V 输入电压将是空间狭小的最佳选择、当然、我们可以根据需要创建12V 自举电路。  如前所述、APD 传感器只需<1mA 的输出电流。

    此致、

    肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 当您计划具有相当低的输入电压时,我建议将该方法与电荷泵一起使用,如图10-8所示。 在此链接中、您可以找到一个器件与 LM51551类似的参考设计(www.ti.com/.../PMP8621)。 若要调整设计中组件的大小、您可以按照以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf?ts=1641982671622进行操作 

    此致、
    Em