This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:反向阻断时 IN 侧泄漏

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065454/lm7310-leakage-at-in-side-when-reverse-blocking

器件型号:LM7310

大家好、

当我们在 EVM 的 OUT 引脚上连接12V 电源时、我们发现 IN 引脚泄漏。 当我们测试反向阻断保护时、我不知道为什么 IN 引脚可以测量大约0.77V 的电压。 请您帮助评论这种现象的原因吗? 谢谢。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您与我们联系。 大多数人现在都是在年末休假 我们将于1月3日22日返回给您。 很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    1、VIN 处没有电源?

    2.当输出端的12V 电压消失时、0.77V 变为零?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    1.是的、我只在 OUT 处添加12V 电压。

    2.是的

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您在 EVM 的两个通道上都看到了这种情况?

    2. 是否可以尝试移除器件并重复测试、以确保泄漏是通过器件还是其他路径?

    3.这种交叉在 VIN 线路上意味着什么,您是否切断了迹线?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    1.我只使用 U1路径。

    2.在 EVM 上检查它是否有帮助? 由于个人健康问题、我最近不会进入办公室。

    3、是的、我切断走线以确保引脚中没有其他路径进入。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    让我检查 EVM 库存、否则我将订购一个并进行测试。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的帮助。 如果您有任何更新、请告诉我。

    顺便说一下、您能否也向我提供 EVM 板级配置文件?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    PFA 板级配置文件。

    此致

    Kunal Goele2e.ti.com/.../LM73100EVM_5F00_external_5F00_share.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    如果输入完全浮动、则可能会由于泄漏电流而产生较小的电压。 泄漏电流应在 uA 范围内非常小、少量负载应使输入完全放电。 在实际应用中、VIN 可能存在一些负载、这将使 VIN 放电。  

    请告诉我这是否能解决您的问题?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。

    我向您发送了相关数据的电子邮件。 客户已将 EVM 修改为其原理图。 他们发现泄漏电压约为1.48V。

    这种现象与我们的测试相同。 对吧?

    2.我们是否建议客户在 Vin 引脚上添加虚拟负载?

    3.如果 Q2是、如何计算该电阻器值或您建议的值?

    此致、

    哈迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我看到 EVM 上的电压大约为650mV

    2.当 VOUT=12V 且 VIN 电源断开连接时、客户是否希望 VIN 处的电压为0V?

    让我们继续通过邮件进行讨论。  

    此致

    Kunal Goel