This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:使用#39;仿真#39;电流模式并行运行

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7282, LM5143, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064295/lm5116-parallel-operation-with-emulated-current-mode

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:PMP7282LM5143

我可能需要实施2个并联转换器来满足我的功率级别。

如果控制器使用电流模式控制、我通常会毫不犹豫地选择、因为我可以将 VC 引脚连接到两个控制器、并确信电流共享是合理的。

不过、我对这里的"仿真"电流模式性能没有直觉。  电流共享是否可以接受?  TI 内部是否对此进行过实验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aidan  

    理论上、您的想法应该有效、但尚未得到验证。 TI 建议在 PMP7282 https://www.ti.com/tool/PMP7282中使用已验证的方案。  

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、感谢您的反馈。  PMP7282的相移在我的应用中不是优先级。  我只是在寻找精确的电流共享。  不过、必须在 PMP7282中解决电流共享问题。  您能描述 U4和周围电路的设计意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    请检查 LM5143是否适合您

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aidan  

    U4控制次级 IC 的 FB、以使次级 IC 的 COMP 与 初级 IC 的 COMP 相同。  

    如果两个误差放大器并联、则两个误差放大器可能相互对抗、但如果使用 PMP7282中的方案、则无需担心这种情况。

    如果没有特殊理由使用 LM5116、我希望您查看 LM5143。  谢谢 Andy。  

     - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供信息。  遗憾的是、我们必须使用 LM5116。  您是否能够联系从事电流仿真控制工作的任何设计工程师?  我在 TI 的许多其他 PWM 控制器上看到过这种控制方案、因此我认为电流共享问题之前已经得到了解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aidan

    请问您的问题是什么 ?  

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)