主题中讨论的其他器件:LM5017、
您好!
我使用的是 bq76952pfbr。 我使用 LM5017为 BMS IC 和 MCU 设计了一个单独的 PCB、以便能够将 MCU (蓝牙)置于非屏蔽区域、从而实现更好的信号强度。 最初、一切都运行良好、我可以从 MCU 接收所有数据、但当我从 BMS IC 移除 MCU 并尝试再次连接时、不会建立 i2c 通信。 然后、当我使用热像仪检查 IC 时、是的、IC 变热。 以下是我的说明。
1.我将要平衡的电池数量设置为仅1 (我认为电池平衡 不会增加其温度)
2.只有当我将 MCU 板与 IC 分离时、我才会看到故障、否则我的原型仍在使用数月
每次我将 MCU 板连接到 BMS IC 板时、我都能看到 B+上的火花、我觉得这是为了给 MCU 板上的电容器充电
我想 BAT 引脚上的波动是问题的根本原因。 但我不知道。