This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:升压转换器解决方案、无需变压器即可从 Vin=5-12V 中获取 Vout=150V

Guru**** 2506085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065044/lm51551-a-boost-converter-solution-to-get-vout-150v-from-vin-5-12v-without-transformers

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件: TPS40210

您好!

我的客户正在寻找一款升压转换器来满足以下要求。

VIN = 5V 至12V
Vout = 150V

Iout (max)= 10mA

我使用 Webench 查找了器件。
Webench 展示了10个控制器(LM51551等)和4个转换器(LM2587-ADJ 等)。
但它们需要变压器。
如果可能、我的客户不想使用变压器。
是否有 TI 器件可在没有变压器的情况下满足我的客户要求?
如果没有可用的器件、您能否告诉我的客户没有变压器很难满足要求的原因?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您推广我们的器件。  由于假期原因、回复可能会延迟、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德传

    你的团队回来了吗?
    我的客户正在等待 TI 反馈。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  K.Hirano:

    感谢您的耐心等待、该器件的工程师仍在休假、我将尝试回答您的问题。

    您可以查看 LM51551数据表 图10-7/Figure 10-8、它为您的请求提供了解决方案。

    BR Dehuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    感谢您的耐心等待。 让我与您分享我的评论:对于您的规格、我建议使用反激式(变压器拓扑)或升压+电荷泵(无变压器)、如数据表第31页的图10.8所示:  

    选择这2种拓扑之一的原因是器件的占空比限制。 占空比计算为 1 - Vin/Vout、在 Vout=150V 和 Vin=5V 的情况下、器件需要在超出规格的情况下运行(请参阅数据表中的电气特性表)。 请告诉我是否需要进一步的帮助。

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EM、

    感谢您的回答。

    但是、LM51551似乎缺货。
    我的客户希望改用 TPS40210DRCT/R。
    TPS40210DRCT/R 也可以像 LM51551数据表或反激式拓扑的图10-8一样使用、以满足以下要求?
     VIN = 5V 至12V
     Vout = 150V
     Iout (max)= 10mA

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    感谢您的回复。 此类配置升压+电荷泵也可通过 TPS40210实现、在该链接中、您可以找到类似的参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP8621 

    请告诉我是否需要进一步的援助。  

    此致、  

    Em