This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:电子保险丝#39;s 过流保护延迟

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064758/tps25980-efuse-s-over-current-protection-delay

器件型号:TPS25980

专家您好!

我们的客户正在寻找具有以下行为电流限制的电子保险丝。

  1. 电流限制阈值可配置为8A。
  2. 电流限制功能的延迟为5s。
  3. 电流限制在延迟时间内流经电流。

就我的确认而言、我们的电子保险丝无法满足3号要求。
这是因为、我们的电子保险丝不仅具有过流限制、还具有短路保护功能。
我们的大多数 eFues 的短路保护阈值是电流限制阈值 X2.1、如果器件仍处于过流保护的延迟时间、则将触发该阈值。
但我们的客户希望器件在延迟时间内通过任何电流。

我们是否有单独可配置短路保护限制或仅具有过流限制功能的器件?


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    1、是否需要5秒的电流限制计时器?

    2.客户希望在定时器周期内应用的最大电流是多少?

    3.可配置的短路保护限制是什么意思?

    4.什么是应用程序?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很抱歉我迟到了。
    您的问题答案如下。

    1、是否需要5秒的电流限制计时器?
    A.它们需要延迟计时器将电流限制为5s。 此外、如果在此延迟时间内输出电流超过电流限制阈值"和短路保护阈值"、它们也不希望启用电流限制"和短路保护"。

    2.客户希望在定时器周期内应用的最大电流是多少?
    答:没有特定的目标,因为他们希望在这个延迟时间内忽略所有过流事件。(他们正在考虑电子保险丝,其短事件跳变点为16A (8Ax2),但他们没有满足这个电流。)

    3.可配置的短路保护限制是什么意思?
    A.就我的理解而言。 现有的电子保险丝不仅具有过流保护、还具有短路保护。 大多数器件的短路保护限制几乎是电流限制阈值的2倍。
    但是、它们不需要这种短路保护功能。
    因此、它们需要具有单独过流保护阈值和短路保护阈值的器件。

    4.什么是应用程序?
    我将通过离线方式进行解释。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    通过邮件回复您。 让我们来跟进一下。 在此处关闭主题。

    此致

    Kunal Goel