This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:IR LED 驱动器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS54200, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063928/tps92200-ir-led-driver

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS54200TPS54201

大家好、我们计划使用以下规格选择 TI 的 IR LED 驱动器:

VIN = 5V
Iout >= 700mA
外部控制- I2C、PWM

应用:
驱动1-2个串联红外 LED (LED PN 待确认)、同时能够完全控制亮度
最大限度地减少输出闪烁非常重要  

我们提出了以下清单
TPS92200
TPS54200/TPS54201

1. TI 是否有任何基于上述的建议? 我们关心效率/热性能、成本和解决方案尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TPS92200是最佳选择。 与 TPS54200相比、TPS92200具有更高的开关频率和更低的 FB 电压、这将提高系统效率。

    此外、它们具有相同的封装、但不具有 P2P。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    注意事项:
    -您是否建议在30fps 的夜视摄像头中使用模拟或数字调光
    -两个驱动器在数字 PWM 模式下都具有100mV 的反馈电压
    -为什么较高的 Fsw 会导致更高的效率? 这是否正好相反?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    与普通摄像机相比、夜版摄像机是否有任何特殊要求?

    很抱歉、我的开关频率错误。  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无具体要求。

    我们想知道您是否有任何效率数据、以便在比较过程中使用以下器件:
    TPS92200
    TPS54200/TPS54201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当然、我稍后可以为您提供比较表。

    BR、

    Robin