This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16323Q3:德州仪器- RoHSREACH 请求 AudioCodes 提供合规性数据

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16323Q3, TL431, TPS53355, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064950/csd16323q3-to-texas-instruments---rohsreach-request-for-compliance-data-from-audiocodes

器件型号:CSD16323Q3
主题中讨论的其他器件: TL431TPS53355TPS543C20

尊敬的先生 μ 女士,μ A

GreenSoft Technology 是全球电子行业( http://www.greensofttech.com )环境合规数据管理服务和软件的领先供应商,已与奥科签订合同,收集从贵公司购买的零件的合规数据。随附一份来自奥科的授权书和零件编号列表。请注意,奥科可能不会直接从贵公司购买,而是通过供应商或分销商购买。我们的客户感谢您提供的支持。

我们已经在您的网站上进行了搜索,但找不到部件号或请求数据。所以我们必须直接与您联系。μ A

如果您觉得自己被误联系,请立即通知我们,以免我们与您联系。μ A

物品 μ A

客户部件号 μ A

制造厂名称 μ A

零件号 μ A

描述 μ A

1

STRF00052

德州仪器 μ A

CSD16323Q3

Trn FET N 沟道25V (VGS 10V/-8V) 21A 6.5mOHM SON-3.3X3.3mm

2.

SICA00054

德州仪器 μ A

D36780PGE-100

IC AC483-CL VOP 处理器,无铅

3.

SICA00012

德州仪器 μ A

D36950PGE-100

IC AC482-CL 语音包

4.

TICN00004

德州仪器 μ A

LM431ACZ/NOPB

IC TL431 ADJ 并联稳压器

5.

SICA00046

德州仪器 μ A

TNETV1055DACLZDW

IC AC495-CBL-D VoP 处理器,无铅

6.

SICOV00070

德州仪器 μ A

TPS53355DQPR

IC TPS53355 1.5V-15V 输入30A 同步降压转换器,具有生态模式22-LSON-CLIP

7.

SICOV00074

德州仪器 μ A

TPS543C20RVFR

IC TPS543C20 4V 输入电压至14V 输入电压40A 可堆叠降压 SWIFT 转换器40-LQFN-CLIP

您可以通过两种方式提供所附 Excel 文件中列出的部件的信息:

选项1:请提供以下文件 μ A

  • 生命周期状态;填充附加的 Excel 文件。
  • RoHS(根据2011/65/EU 欧盟指令及其修订版欧盟指令2015/863/EU)符合性证书(CoC);附上模板。
  • REACH(根据欧盟法规 EC/1907/2006)声明或 SVHC 证书;附有 REACH SVHC 219(首选选项)和211模板。
  • 零件重量和计量单位;填充附加的 Excel 文件。
  • 持久性有机污染物(欧盟 POP–根据欧盟法规2019/1021/EU 及其修正案)符合性证书(CoC);附上模板。
  • SCIP 信息(根据废物框架指令2008/98/EC,由指令(EU) 2018/851修订)适用于所有可报告的 REACH SVHC。作为审查 REACH SVHC 数据的一部分,GS 将确定它是否也足以用于 SCIP 数据。如果需要其他信息,GS 将再次与您联系。GS

选项2:请使用以上信息填写所附Excel(有关输入数据的说明,请参阅“自述文件”表)

如果您无法识别某个零件或它不正确,请在您的反馈中指出。μ A

感谢您在2021年9月日的回复或提供预计完成日期。23 μ A

如果需要进一步说明,可能会再次与您联系。μ A

奥科致力于为客户提供符合创新、性能和环境安全最高标准的产品,并期待您的及时响应。μ A

请随时通过Ana@greensoft-china.com与我联系或致电+1 323-254-5961 x813(我在中国;我们的美国办事处也有人可以回答您的问题)。

最好的祝福,μ A

张安娜
 
项目工程师 μ A
Ana@greensoft-china.com     

GreenSoft Technology、Inc.
155 S. El Molino Ave、Suite 100、
美国加利福尼亚州帕萨迪纳91101
电话:323.254.5961
www.greensofttech.com

绿软科技中国办公室中国河北省石家庄市 μ A
新市北路368 μ 号 FL12电话:+86-311-8386-4638

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ana、

    感谢您的查询。 我已要求我们的客户支持中心就该请求直接与您联系。 他们应尽快与您联系。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ana、

    到目前为止、TI 客户支持应该已经联系过您。 我将关闭该线程。 E2E 旨在为工程师提供应用和设计问题方面的支持、以供将来参考。 将来、请联系 TI 客户支持以解决与设计无关的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有收到电子邮件。 您可以再次发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ana、

    我向 TI 客户支持发送了后续消息。 我只负责 TI 分立式和电源块 MOSFET 的应用。 对于 CSD16323Q3、请访问以下链接。 您可以在此处下载摘要并搜索其他器件型号。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=CSD16323Q3

    此致、

    John Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  John:

    1. AudioCodes 还需要欧盟 POP 信息,您提供的网页中未找到这些信息,您能否提供证书?
    2.网页上没有关于部件号 D36950PGE-100的信息,您能提供这些信息吗?

    如果您有任何疑问、请随时通过 Ana@greensoft-china.com 联系我、或拨打+1 323-254-5961 x813 (我在中国;我们的美国办事处也有人可以回答您的问题)。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ana、

    CSD16323Q3原产国是韩国。 请通过以下链接联系 TI 客户服务。 他们应该能够帮助您处理此请求。

    TI 客户服务中心

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想说 TI 客户支持中心。

    TI 客户支持中心

    谢谢、

    John