This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:设置、校准和生产

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064240/bq20z95-set-up-calibration-and-production

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIOBQ40Z50BQ4050

您好!

我们有一些使用 bq20z95监测计的旧 BMS 设计。 我们使用 bqEVSW 对 bq20z95进行编程。

1.您能否为具有给定容量的4S 电池组(根据 SBS v1.1配置为与智能充电器配合使用)提供 bq20z95的最新参考*。gg 文件?

2.您能否提供使用 Data-Flash/Pro 选项(最好不要使用 bqEASY)对 bq20z95电量监测计参数(包括 Chem-ID 等)进行编程的参考?

3. 对电量计进行编程和校准后,包括使用测试生产电池的学习周期,您是否可以提供设置并将*.gg 文件和数据闪存传输到所有生产电池的流程?  

4.是否所有生产电池也必须经历学习周期,或者是否可以将测试电池中的相同学习参数传输到 所有生产电池? (使用相同的学习参数 Max。 错误、Qmax 和更新状态等 ?) 请告知此流程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    您可以在产品页面上下载此监测计的最新默认固件及默认参数、我们建议您设置参数并导出.gg。

    您可以参考产品页面上的编程文档、使用 bqEASY 或 bqEVSW 对监测计进行编程、也可以使用您自己的 MCU 对监测计进行编程。

    这是应参考的文档: https://www.ti.com/lit/pdf/slua355

    只需执行一个学习周期、将在应为生产而制作的黄金映像中更新学习周期参数(Qmax 和 RA 表)。

    如果您要开始一个新项目、我们不建议使用较旧的监测计(如 BQ20Z95)。我们主要为医疗等传统项目提供这些监测计、这些项目需要很长时间才能获得认证。 大多数工具不再受支持、我们可以提供有限的帮助。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢。 实际上、我们 计划使用 bqEVSW 对用于测试和生产电池的 bq20z95电量监测计进行编程、而不使用我们的 MCU。 (我们假设 bq20z95仍仅受 bqEVSW 支持、而不受 bqStudio 支持)。  

    您能否 详细解释(或指向 文档)如何为测试生产电池(或黄金电池)设置黄金映像文件、以及如何使用此黄金映像文件 通过 bqEVSW/bqEASY 对生产电池进行编程?  这是否 只是通过导出测试电池的最终*。gg 文件、然后导入每个生产电池的*。gg 文件来完成? 存储学习周期参数(Qmax、Ra、Max Error、Update Status)等的 DataFlash/ROM 参数如何? 所有这些在这一过程中是否都复制到生产电池中?  

    是的、我们使用 bq20z95来支持我们的传统产品。 对于我们的4S 最新产品、我们使用 bq4050/bq40z50。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    没错、bqStudio 等任何新软件都不支持 BQ20Z95。

    我在上一篇文章中附加了一个文档、其中讨论了黄金映像创建和监测计编程。 这应该是您用于生产的主要参考。

    gg 文件将包含部分 DF、它不包含化学 ID。 您需要使用 DFI 文件传输 DF 中的所有内容。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您链接的文档 SLUA355展示了如何保存 黄金映像 DFI 并使用 VB6代码将其写入生产目标。 但是、如果 可能的话、我们也希望在不使用代码的情况下使用 bqEVSW/bqEASY 来执行同样的操作。 (类似于使用 bqStudio 读取/写入*。srec 文件的方式)。 您能给我们介绍一下如何使用 bqEVSW/bqEASY 进行生产的文档吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    新年快乐! 等待您回复我们之前的帖子:如何使用 bqEVSW 创建和保存黄金映像 DFI 或 srec/senc 文件,而不使用任何 VB 代码? 以及如何  使用 bqEVSW 将此黄金文件写入生产目标?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    很抱歉耽误你的假期。

    您可以使用 bqEASY 对 DFI 文件进行编程并读取它们、这是一个不受太多支持的传统监测计、让我检查一下我们是否有任何其他用于编程的生产工具。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、谢谢-请告诉我们。 同时、还有几个问题:

    1. 在 bqEVSW Pro 屏幕中,“srec programming”字段和“Program”的作用是什么? 这是用于读取目标还是写入目标?

    2.您能否提供 bq20z95监测计的默认.srec/.senc 固件文件,以及如何使用此文件刷写监测计? 我们在产品页面中找不到该内容。

    3.我们是否可以使用 导入的 golden *。gg 文件+ chem_ID +校准参数对生产目标进行编程? 是否有任何其他 DF 常量会从*。gg golden 文件中丢失、而这些常量需要 我们使用 DFI/.srec 文件作为 golden image 文件?

    4.如何 读取 默认/设置 Chem_ID 文件? 读取 ChemID 所需的命令序列是什么 ?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    bqEVSW 只能对 srec 进行编程、您只能提取.senc 文件、该文件本质上是相同的信息、格式不同。

    我们无法在论坛上提供固件要导出控件、您可以使用 bqEVSW 导出.senc 文件。

    是的、您可以使用这种方法、这不会更新固件、因此如果您的所有监测计都运行相同的固件、该固件工作正常。

    读取化学 ID 的命令位于 TRM 中: A.1.1.6化学 ID (0x0008)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的。 您能否提供 指向 bq20z95DBT 最新默认固件的链接? 我们在产品页面上找不到它。

    请提供有关如何使用 bqEVSW 加载默认固件的说明/链接?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    您可以将默认数据闪存编程到监测计中、它位于 GUI 顶部数据闪存部分的数据闪存选项卡中、选择视图默认值、然后写入全部。 然后使用专业页面来拉取.senc 文件。 这将是监测计上运行的固件的默认映像。

    此致、

    Wyatt Keller