This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251-2:同步降压稳压器在拓扑上能够提供反向功率流。 但是、TPS65251拒绝将过多的输出电容器电荷转储回其输入

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064820/tps65251-2-synchronous-buck-regulators-are-topologically-capable-of-reverse-power-flow-however-tps65251-the-refuses-to-dump-excess-output-capacitor-charge-back-to-its-input

器件型号:TPS65251-2
主题中讨论的其他器件:TPS65252

我们有一个用于为 Spartan 7 FPGA 生成电源电压的应用。  该器件具有一些尴尬的上电要求、尤其是断电要求。

为了满足断电要求、我们安排3V3和1V8电源轨上的反馈分压器在断电时改变为请求0.8V。

我们期望看到的是输出电容器中的电荷流回电源轨(12V)、并且3V3和1V8电源轨的电荷会非常快速地降至0.8V。

我们看到、3V3和1V8电源轨像被禁用一样向下漂移到0.8V。  这绝对不是必需的!

我们为什么会看到这种行为以及可以对此采取什么措施?

请注意

  • LOW_P 被拉至低电平
  • 该电路与 Richtek 的 RT7273搭配使用即可正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 分享您的 sch 供审核吗? 如果您有断电时序要求图、也请分享、这有助于查看您的问题。

    BTW、其目的是使"我们期望看到的是输出电容器中流回电源轨(12V)的电荷 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有图、但这里的要求是:-

    来自 https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds189-spartan-7-data-sheet.pdf

    建议的加电序列是 VCCINT、VCCBRAM、VCCAUX 和 VCCO,以实现最小电流消耗并确保 I/O 在加电时为3状态。 建议的断电序列与上电序列相反。 如果 VCCINT 和 VCCBRAM 具有相同的建议电压电平、则二者均可由同一电源供电并同时斜升。 如果 VCCAUX 和 VCCO 具有相同的建议电压电平、则二者均可由同一电源供电并同时斜升。

    对于 HR I/O 组和配置组0中3.3V 的 VCCO 电压、适用以下条件。

    • 为了保持器件可靠性水平、VCCO 和 VCCAUX 之间的电压差不得超过2.625V 且持续时间不得超过每个上电/断电周期的 TVCCO2VCCAUX。
    • TVCCO2VCCAUX 时间可以在加电和断电斜坡之间以任何百分比的形式分配。

    本节中未讨论的耗材没有推荐的顺序。”

    进行了比较

    • VCCINT=VCCBRAM=1V、VCCAUX=1V8且 VCCO =3V3
    • TVCCO2VCCAUX=300ms
    • 斜坡时间为200us 至50ms

    需要注意的是、在关闭时、必须首先下降的是3V3电源轨、必须最后下降的是1V0。

    关于您的评论 BTW、我们的目的是"我们期望看到的是输出电容器中的电荷流回电源轨(12V) "。  要在关闭时减少电源轨、您可以:-

    (1)关闭电源的该通道、并允许电源轨被动下降。  但是、问题在于负载将会很低、因为此时系统处于复位状态、因此电源轨的下降速度较慢。

    (2)导致该通道主动调节到较低的电压、例如0.8V。  无论电源轨上的负载如何、这都会很快。  同步降压稳压器的固有属性是功率流是双向的(电感器电流可以是正电流、负电流或在一个周期内都是正电流);降低目标电压时、输出电容器上的电荷将返回到输入。

    我现在不想与大家分享这个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert!

    建议您提供3.3VCCO 和1.8VCCAUX 的简单电路。 只需要一个结构、就不需要组件的特定值。

    您句子中的目标电压意味着降压转换器的输出?

    此致

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "目标电压"表示降压转换器所需的输出电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    您能否分享一些测试波形?  

    2.也许您可以将  LOW_P 设置为高电平、然后再次进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会发送波形。  但是、我认为问题与过压保护功能有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为 IC 触发的 OVP? 为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑3V3输出。  电阻分压器可将800mV 电压提供给反馈输入。

    关断时、电阻分压器发生更改、然后将3V3提供给反馈输入。  这就是我认为 OVP 功能被激活的原因。

    不过、这并不能很好地解释我看到的情况、因为 OVP 功能被称为关断高侧 MOSFET、而寄生二极管仍应允许反向功率流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你。  

    您能否测量一些波形进行分析?  在一个波形中探测 Vout、LX、Vin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经放弃了有关我在 TPS65252上的问题的有用答案。

    我将通过其他方法解决这个问题。